This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:AFE4960

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186143/afe4960-afe4960

器件型号:AFE4960

是否可以实现仅包括胸电极 V1-V6在内的6导联 ECG? 该文档仅提及使用肢体电极设计的3导联和5导联器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于导联数和电极数之间通常存在混淆和误解、

    我是否可以要求提供更多的澄清以更好地帮助您?

    ------------------------------------------------------

    当您说出6个导联时、您是否知道您正在寻找多少个电极? 是否包括或排除 RLD?

    此外、您是否仅需要 V1至 V6导联、并且不需要任何主要导联(例如 LA-RA、LL-RA、LL-LA)?

    您是否需要直接测量所有导联? 或者、您是否接受通过后置计算获得的一些线索?

    ----------------------------------------------------

    以上答案将决定需要多少 AFE。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我指的是根据您的命名约定使用的电极。 我对以下两种情况感兴趣:

    1.6电极 ECG:V1、V2、V3、V4、V5、 V6  

    12导联 ECG:RA、RL、LL、V1、V2、 V3、V4、V5、V6。

    我们接受后置计算。

    我们可能对 RLD 感兴趣。

    如何连接 AFE。 我很困惑、因为在文档中、我看到了在5导联 ECG 中为两个 AFE 提供的连接、包括肢体电极。

    谢谢!

    Elzbieta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我您是否拥有 AFE4960评估套件/板(EVM)并可访问数据表和 EVM 用户指南?

    另外、我可能需要通过电子邮件与您联系、因为与此相关的讨论处于 NDA 状态。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我现在正在研究该文档。 是的、请您通过电子邮件联系我、然后在此处转接其余讨论。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统会向您发送一封电子邮件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到该电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我给你发了一封电子邮件。 请看一下并继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经多次向您发送电子邮件、从我的端到您端的路径/路径似乎有些奇怪/干扰、因此电子邮件似乎会以我无法识别的语言回弹。

    您能否首先检查您输入 TI 帐户的电子邮件地址是否正确/有效? 因为这是我发送的电子邮件地址。  

    例如 xxxx@agh.edu.pl 、其中 xxxx 代表 我不想在公众中披露的4个字母。  

    谢谢