This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS1206:读取/写入时序和引脚选择

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: THS1206, THS4521, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179213/ths1206-read-write-timings-and-pin-selection

器件型号:THS1206
主题中讨论的其他器件: THS4521ADS1278

您好!

我正在 使用 Verilog 对 THS1206 ADC 进行编程和读取。 该 ADC 的最终用途是用于压电传感器。 目前、在电路板上、所有默认值均根据数据表进行考虑。 下面 列出了一些未提及的事项:

1.我能否分别将引脚 CS0和 CS1永久连接至 GND 和 VDD? 如果是、需要使用哪些电位(标称0V 和2.5V I s感觉到)?

2.若要在 TL = 1、CONV_CLK = 6MHz、DATA_AV =低电平有效脉冲、VREF =内部连续对话模式、传感器尚未连接的情况下读取单个差分通道(AINP、AINM)(其他未使用)的数据:

RDbar 和 DATA_AV 有效之间的时间间隔应该是多少(因为数据表显示在 DATA_AV 有效但在 CONV_CLK 的下降沿之前读取)?

3、上述规格的最小输入范围是多少(两个输入均使用第页上的直流钳位电路进行钳位 36)? 是否可以在我短接/打开输入端子时读取?

4.如果我不钳位、 是否可以通过短接输入实现噪声行为/ENOB/Noise FREE 位?

5.在配置 CRS 时,是否需要任何时间间隔? 能否以连续时钟发送配置字?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    1. 是-只要没有其他任何内容共享您的数据总线、您就可以在 THS1206上保持/CS0和 CS1静态。
    2. 理想情况下、您将使用 DATA_AV 作为中断。  您需要时间来填充管道、因此在 您看到 DATA_AV 之前有7+TL 转换、您应该在第八个 CONV_CLK 之后变为低电平、然后在之后的每个时钟下进行切换。
    3. 我不确定您所指的是哪种直流钳位电路、但您可以将输入短路并进行转换。
    4. 是的
    5. 您只需担心读取和写入的设置和保持时序、不需要其他延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答。

    1、总线上不共享任何内容。 好的、我将根据您的建议使用。

    2.当然可以。

    这是我要讨论的问题:

    在我的设计中、AINP 和 AINM 都使用同一电路进行钳位。 如果是、最小输入范围应该是多少? 我尝试将这些输入短路以检查显示所有位0的输出。 是这样吗? 我没有得到任何噪声响应吗?

    4.对于短路输入、将有多少个无噪声位?

    5.设置和保持时间都要小心。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊!  好的-直流耦合、图42、该电路采用单端设置。  您在哪里短接输入?  如何配置 CHSELx 位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    它是所示的参考电路。 我将短接运算放大器的反相端子。 CHESELx 位被配置为 AINP 和 AINM 差分、例如 CR0编程为 x020、而 CR1为 X410。

    当我短接运算放大器输入端子(反相端子)时、输出是什么?

    当我移除此直流耦合钳位以及短 AINP 和 AINM 时、输出是什么?

    在没有输入钳位电路和输入短路的情况下、观测器为0。 当我在 AINP 和 AINM 之间添加输入白噪声时、输出也是0。 但是、当该噪声被直流钳制1.5V 时、位开始切换。

    您会告诉我这种行为吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    直接短接 OPA 输入或 AINp/AINn 应该会产生0V 的差分输入、进而产生0V 输出转换结果。  您能否通过"DC cl钳 位1.5V"提供 VIN 的屏幕截图?  在这种情况下、您基本上是否在输入端放置共模偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    哦! 因此、对于短路的0V 输入/输入、将具有0V 输出。 如果是这种情况、最小输入值应该是多少?

    很抱歉、我产生了信号发生器的噪声、并在 ADC 的输入和发生器的输出之间实际添加了一个电池(AA)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    如 THS1206数据表的第3页所述、器件的差分输入限制为2V。  差分模式下的共模输入通常设置为2.5V、以便输入可以围绕共模输入电平摆动+/-1V。 数据表第35页对此进行了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我同意你的意见。 如果我的输入在±0.5V 之间波动、那么钳位电平应该是多少? 一个 LSB 值是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    您可以使用图42中的电路、只需将增益更改为2、以便您的满量程输入与 THS1206的输入匹配。  LSB 大小为 FSR/2^N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我可以在差分模式下使用该电路吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用类似的电路、以下是几个选项:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa264a/sbaa264a.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa246a/sbaa246a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的参考。 我只需要知道我能否使用差分输入电路、因为我连接的器件已经是差分器件。 因此、无需进一步将输入更改为差分。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图42是单端传感器。  如果您的传感器具有差分输出信号、并且您希望使用 THS1206的单端输入选项、则需要使用具有共模输入的差分放大器来对信号进行电平转换。  感谢您查看此应用手册以供参考:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa229a/sbaa229a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我的传感器具有差分输出。 我希望仅使用差分端而不是单端。  你会建议我这样做吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解 一下 THS4521。  该数据表第一页上的电路显示了 ADS1278的接口。  使用 THS1206、REFOUT 引脚将连接到 THS4521的引脚2 (Vocm 输入)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom。

    数据是在 CONV_CLK 的下降沿还是上升沿写入 FIFO? 由于我有数据表、一个是下降沿、另一个是上升沿。

    在哪里可以找到时序相关信息、例如设置和保持时间、读取/写入操作的最小时序要求? 因为、DRDY 有时会在其他时间发出脉冲、而 DRDY 不会发出脉冲。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    本应用手册可能会有所帮助: 使用 THS1206进行设计 如果您有时看到 DATA_AV、有时看不到、这通常是由于 DATA_AV 选通间未能正确读取器件中的所有数据或未等待适当的7+TL 初始管道延迟而导致的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    根据该文件,我想知道:

    数据是在 CONV_CLK 的下降沿还是上升沿写入 FIFO?

    文档中未列出其他时序规格、例如 CONV_CLK 上升/下降沿之后/之前应如何注意读取/写入。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    在连续转换模式中、采样在下降时钟边沿被转换、然后在上升时钟边沿被写入 FIFO。  读取和写入时序基于组合逻辑。  如果保持 CS0和 CS1静态、读取周期将类似于图38 (忽略 CSx 设置和保持时间)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您共享的文档具有上述声明。 由于根据其他数据表或根据您的数据与此相矛盾、因此这会令人困惑。 所以、我们只询问 FIFO。

    在我观察到的读取操作期间、我必须等到 DATA_AV 上升至1、然后只有我可以将读取信号发送为低电平。 我正在尝试通过在 DATA_AV 的下降沿之后将读取信号置为有效来缩短 DATA_AV 处于低电平的周期、但它不是仅脉动。 我注意到的另一个方面是、在 DATA_AV 变为低电平后、读取信号应在 CONV_CLK 的上升沿或下降沿生效(注意:CS0和 CS1是静态的)。 数据表显示在 DATA_AV 变为低电平后读取、但之后会有多少时间?

    您是否会澄清这些问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    是的-最初可能会有点混乱。  TS1206有两种转换模式、请参阅数据表第16页的"转换模式"部分。  DATA_AV 信号也可编程为低电平/高电平有效和脉冲/静态。 根据图38、由于 CSx 是静态的、一旦/RD 被置为有效、您的最大延迟(TA)为10ns、数据将在/RD 的上升沿选通至您的 CPU (稍后最小值为10ns)。

    那么、让我们再次从告诉我将写入配置寄存器 CR0/CR1的内容开始。  如果您可以包含一个逻辑分析仪跟踪、其中显示您的 CONVST、DATA_AV、/RD、/WR、那将会很棒!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我确实同意、并且我已经将 DATA_AV 编程为 lo、pulse。

    寄存器配置为:CR0 = 0x020、 CR1 = 0x410。 我将在下一封邮件中添加逻辑分析仪结果、因为我的板不可用。

    此致