主题中讨论的其他器件: ADS7138、 ADS7128、 BP-ADS7128
大家好、团队、
我的客户已在其 ADAS 系统中的样片中使用 ADS7138-Q1、在等待电路板时、他们希望使用 EVM 板开始软件开发。
我注意到只有具有 ZCD 和 RMS 功能的 ADS7128EVM 板、因此它们是否可以使用 ADS7128EVM 板进行软件开发?
请帮助评估这两种解决方案、向我们提供反馈和推荐的解决方案。
一种解决方案是取代 ADS7128EVM 板中的 ADS7138:
- 这2个插座能否仅用于软件开发?
- ADS7128和 ADS7138之间是否存在规格差异?
第二个解决方案是使用 ADS7128EVM 板以方便使用:
- 我注意到、ADS7138和 ADS7138之间的寄存器差异如下所示。
- 目标为0xF、0xC0/1/2、0xE3/4/7、是否可以禁用 ZCD 和 RMS 以及如何禁用?
- 针对0x11和0x16、2个套接字之间的区别是什么?
谢谢、
李兰熙