This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:EVM 板评估

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1, ADS7138, ADS7128, BP-ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191857/ads7138-q1-evm-board-evaluation

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7138ADS7128BP-ADS7128

大家好、团队、

我的客户已在其 ADAS 系统中的样片中使用 ADS7138-Q1、在等待电路板时、他们希望使用 EVM 板开始软件开发。  

我注意到只有具有 ZCD 和 RMS 功能的 ADS7128EVM 板、因此它们是否可以使用 ADS7128EVM 板进行软件开发?

请帮助评估这两种解决方案、向我们提供反馈和推荐的解决方案。  

一种解决方案是取代 ADS7128EVM 板中的 ADS7138:

  • 这2个插座能否仅用于软件开发?
  • ADS7128和 ADS7138之间是否存在规格差异?

第二个解决方案是使用 ADS7128EVM 板以方便使用:

  • 我注意到、ADS7138和 ADS7138之间的寄存器差异如下所示。
  • 目标为0xF、0xC0/1/2、0xE3/4/7、是否可以禁用 ZCD 和 RMS 以及如何禁用?
  • 针对0x11和0x16、2个套接字之间的区别是什么?

谢谢、

李兰熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李兰熙

    ADS7138是 ADS7128的超集。  ADS7128中的每个寄存器也位于 ADS7138中、但 ADS7138中没有寄存器和功能。  ADS7128的温度范围为-40C 至85C、而 ADS7137的温度范围为-40C 至125C。  您可以使用 ADS7138EVM 进行 ADS7128固件的软件开发。

    有关禁用 RMS 计算的内容。  我 没有看到禁用此功能的方法、但它不会影响您的操作、因为 RMS 结果是通过 RMS_MSB 和 RMS_LSB 寄存器读取的、您不必执行此读取操作。  对于过零检测 器、此功能的默认状态为禁用(请参阅 GPO_ZCD_UPDATE_EN)。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    您是否键入了错误的设备编号?

    [引用 userid="35954" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191857/ads7138-q1-evm-board-evaluation/4492677 #4492677">ADS7138是 ADS7128的超集。  ADS7128中的每个寄存器也都位于 ADS7138中、但 ADS7138具有 ADS7128中没有的寄存器和功能

    我注意到、ADS7128具有比 ADS7138-Q1更多的 ZCD 和 RMS 等功能。

    • 那么、我认为 ADS7138中的每个寄存器也都位于 ADS7128中?  但 ADS7128的寄存器和功能不在 ADS7138中?
    • 此外、我认为我们只有 ADS7128EVM 板、而不是 ADS7138EVM、如下面所示: BP-ADS7128 https://www.ti.com/tool/BP-ADS7128

    请澄清您的说法、以防首先出现任何误解。

    • 那么、基于硬件方面、他们能否替换 ADS7128EVM 板中的 ADS7138来开发 ADS7138软件?

    我认为这是他们开发 ADS7138软件最简单的方法、但我不确定 在更改 P2P 时是否需要任何 R/C 更改?

    谢谢、

    兰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪

    是的、您回答正确。  我更改了解释中的数字、否则是正确的。  换言之、全功能器件(ads7128)是 ADS7138的超集。  是的、ADS7138中的每个寄存器也都位于 ADSD7128中、但 ADs7128中具有 ADs7138中的寄存器和功能。  唯一的规格差异是全功能器件(ads7128)的最高温度为85°C、而功能缩减的器件(ads7138)的最高温度为125°C。  我同意您关于使用全功能器件开发功能缩减 器件软件的计划。  我认为、在切换回缩减功能器件后、您无需对固件进行任何更改、因为您可以忽略其他功能、这不会影响任何内容。   很抱歉、原始帖子中的混淆了!

    艺术