This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:设计咨询

Guru**** 2667735 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2350, ADS1278, THS4521, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179278/ads1278-design-inquiries

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件:OPA2350THS4521OPA350REF5020

您好、E2E 专家、

你好。

 第39页的数据表是否包含抗混叠设计? 因为我尝试使用其模拟工程师计算器 来设计它、
我根据 此设计添加了一些电阻器和电容器、 它是否正常工作?
此电子邮件中还包含 PCB 布局、请随意查看。
提前感谢您。
此致、
CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、图89第39页的示例输入放大器电路不仅驱动 ADC 输入、还充当抗混叠滤波器。  假设 CLK 频率为27MHz、它将为 fCLK/4频带内的任何输入信号提供好于55dB 的衰减。

    输入放大器有一些原理图误差。

    引脚7是断电引脚。  它应该保持悬空或者被连接至+5V 电源、引脚3。

    2.不应包含电阻器 R16。  这将导致不平衡的差分信号、并且不会按预期工作。

    为了 获得最佳性能、基准应该使用一个缓冲电路。  下面的 U2-A 是 OPA2350。

     ADC 上有许多缺失的引脚连接。  所有数字输入都需要连接到 IOVDD 或 GND、具体取决于所需的功能。  外部散热焊盘 EP 引脚65需要接地。

    在 布局方面、所有电源旁路电容器、基准电容器和输入电容器应尽可能靠近 ADS1278引脚放置、以提供良好的性能。

    6. 对于布局,建议使用单个接地层。  为确保性能可靠、所有 ADS1278接地引脚(AGND 和 DGND)以及散热焊盘应直接连接到 ADS1278封装下方的同一接地层。

    客户似乎正在使用帧同步。  如果主机处理器不支持此类接口、则可能很难使其正常工作。  如果设计中所需的最大数据速率为105kSPS 或更低、我建议使用所有处理器都支持的 SPI 模式。  对于 SPI、CLK 频率可设置为27MHz。

    客户更新原理图后、请发送更新、我将进行审查。  此外、请与客户确认其设计中需要的最大采样率。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    你好。

    我只是按照您的方式来编辑我的电路、但我需要与您讨论一些问题:
    首先、 对于 R16电阻器的第二部分、我添加它是因为我的传感器输入范围不适合 ADC 输入、
    我使用的传感器是电容式加速计(如图所示)、其输入范围为+6V 至-6V 或更高。
    因此、我添加一个可变电阻器以适应通用传感器的原因。
    我还认为这可能会导致一些频率响应问题、您有什么建议吗?
    第二、 关于 SPI 驱动器、我想知道它是否真的需要 RTOS、
    因为我尚未将 RTOS 构建到我的 RPi 0中。
    下面是我最近编辑过的内容(数字与您的数字相同):
    引脚7保持悬空。 将其拉至 Vdd 是否会更好地防止泄漏电流?
    在 VREFP 和 VREFN 的输入之前添加一个缓冲电路
    4、我将 PWDN 引脚3~7连接到 GND、但我没有更改 PWDN1和 PWDN2。 (我不确定是否有误解)
    #整个电路设计完成后、问题5和6将添加到我的布局中。 (我想我会重建它的位置和路线)#
    7.我将格式[2:0]= 010设置为离散数据输出 SPI 模式。
    出于我的目的、我认为传感器的采样率为200Hz~1000Hz (200Hz 足以满足我们的要求)
    此邮件中包含更新原理图、如果您是免费的、请检查该原理图。
    我还提供了设计项目、我使用的设计工具是 EasyEDA。
    项目网站:
    下面是原理图:
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在本周工作结束前查看更新的原理图。  所述的更改应能正常工作。  将 THS4521的引脚7悬空时不应出现任何问题;该引脚在内部上拉为高电平、默认为上电状态。

    不需要 RTOS、但应使用中断例程来监控 ADS1278的 DRDY 输出信号。  在 DRDY 的下降沿触发中断例程、然后根据需要将数据从 ADC 输出时钟。  您可以使用 format=010、但您的处理器上需要单独的 SDI 输入。  由于您以低数据速率(2000sps 或更低)运行、我建议使用 format=000、它将在单个 SDO 线路上发送所有数据。

    关于 R16、适应不同传感器输出范围的最佳方法是添加一些额外的缓冲器。  我将在明天查看更新的原理图时提供建议的输入电路。

    谢谢、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是一种具有两个通道的 IEPE 数据采集设计、我建议查看适用于 IEPE 传感器的全新 TI 参考设计。   

    TIDA-010249四通道同步振动传感器接口参考设计

    尽管此设计支持4个通道、但也可以轻松修改以支持2个通道。  它包含用户指南、其中包含原理图和建议的电路板布局。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    你好。

    这是否意味着整个 电路 可以像我想象的那样用于此设计(默认情况下、ADS1278的输入范围)?
    因为它在 ADS1278上仍有一些浮点、所以只需确保它。
    对于之前的最后一封邮件、第39页已经应用了抗混叠滤波器设计、但我还使用 ti 计算器在输入驱动器上添加了另一个滤波器。
    我应该删除它 吗? 我认为添加此滤波器可能没有用处。
    在 RTOS 的第二部分、这是否意味着我需要一个监视器机制来检查 DRDY 的状态?
    我的想法是将 DRDY 拉至 Rpi GPIO、并将此值与 IF 一起添加到驱动程序程序中以获取其状态。
    该项目的目的是将其放入黑盒并 将其扔到水下、因此我们只能在测量完成后检查数据。
    关于格式模式= 000、这是否意味着 ADS 的采样率足以在此模式下获取并行输入之类的数据?
    因为它看起来像 ADC 每24个周期读取一个通道的值、然后读取 第32页上的下一个通道。
    对于输入函数的变量、您是否意味着我可以更改放大器增益以降低传感器的电压?
    例如、在下图中、我可以更改 R1和 R2的比率来实现它。
    您对此有什么建议吗?
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1278的输入放大器可将+/-6V 单端输入转换为 ADS1278的满量程输入范围、即+/-2.5V 差分。  下面是一个可以实现此目的的电路。

    如果您使用的是 Silicon Labs 传感器、则输出已经是差分的、并生成+/-4V 差分的满量程输出、共模为2.5V。  如果使用此传感器、则以下电路将正确缩放输出。

    传感器的带宽限制为2kHz。  您可以在第一级放大器输入端添加一个单电容器、以创建一个额外的低通滤波器、该滤波器应可为任何混叠信号提供超过80dB 的衰减。

    是的、对于数字通信、您必须监控 DRDY 引脚的状态。  当这个引脚变为低电平时、它表示转换结果完成并且主机处理器应该读取数据。  如果处理器足够快、则可以轮询该引脚、或者更常见的情况下、使用硬件中断。

    当使用 格式模式= 000时、所有通道的数据将在 DOUT1引脚上输出。  有关更多详细信息、请参阅图79。

    对于您的原理图设计、以下是应进行的几处更正。

    对于 基准引脚、在 ADS1278 VREFP 和 VREFN 引脚旁边直接添加一个额外的10uF 电容。

    2. U5可在 U8.1中替换为附加通道。  OPA2350是 OPA350的双通道版本。

    3. 在所有 IC 电源引脚上添加一个0.1uF 电源旁路电容器、包括 U8 (引脚8至引脚4)、U5 (引脚7至引脚4)。

    4. 在每个 ADS1278 AVDD 电源引脚上添加0.1uF 电源旁路电容器。

    5. SYNC 引脚11应连接到主机处理器上的 IO 引脚。  该引脚可用作器件的复位功能、并应在电源稳定后由处理器切换。

    6. 由于您使用的是 SPI 模式,因此可以消除 U7和 U3。  这些附加部件仅在最高速度帧同步模式下运行时才需要。  DOUT1可直接连接到主机处理器的 MISO 输入。

    7. DVDD 引脚26是 ADS1278的内部数字电源。  该引脚必须由稳压电压源供电。  请添加一个额外的电源、使用一个线性稳压器来生成一个稳定的+1.8V 电源。

    8. CLK 引脚27需要是连续时钟。  该 CLK 的特定频率取决于输出数据速率和所需的运行模式。  如果在高速模式下运行、那么将这个时钟设置为27MHz 将导致一个105ksps 的输出数据速率。

    9. DRDY 引脚29需要连接到主机处理器。

    AVDD 引脚44和53需要连接到+5V 电源。  还应为每个引脚添加一个0.1uF 电源旁路电容器。

    此致、
    Keith Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    你好。

    我非常感谢您的支持、我正在尝试了解这些信息。
    很抱歉、我迟到了太多天、无法更新我的项目。
    我的电路按照您的建议进行了编辑。
    我想 逐步解释一下。
    输入的第一个变化我在差分输入设计下添加了缓冲电路。
    接下来是关于已更正的:
    1.我加上10uF 旁路 VREFP 和 VREFN。
    2.我在这里有一个问题、我是否需要将 IC 更改为两个通道(OPA2350UA)、然后将 另一个通道连接到 VCOM?
    3.对于所有运算放大器,我添加了100nF 电容器,绕过其电压电源(V+/ V-)。
    此外、所有 AVDD 都是旁路100nF 的。
    5.我将#SYNC (引脚11)拉至 GPIO26 (RPi_pin37)。
    6.在 SPI 模式下,我将 DOUT1 (pin20)拉至 SPI0_MISO (RPi_pin21)。
    7.为了简化电路、我是否可以 使用分压器将 DVDD 拉至 RPi +3.3V 至1.8V?
    8.我将 CLK 和 SCLK 拉至 SPI_SCLK (RPI_pin23)、我的概念是遵循 Rpi 的时钟。 对吗?
    9.我将 DRDY 拉至 GPIO25 (引脚22)。
    10.我将 AVDD (引脚44)拉至 +5V 并使用100nF 旁路。
    目前、我的进度和电路看起来比以前糟糕得多。
    很抱歉、我会花很多时间回答我的问题并查看我的电路。
    我还在网站上更新了电路(但 PCB 尚未更新)。
    我期待您的答复,非常感谢您的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Keith 现在正在休假、请允许他延迟回复。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入缓冲器电路看起来正确。  存在一个错误;为了启用放大器、OPA320S 器件的关断引脚5必须连接到 V+(引脚6)。 引脚5 (SHDN)连接悬空

    • (2)您可以为 U5和 U8使用两个单独的 OPA350放大器、也可以使用单个双放大器 OPA2350、它是 OPA350的双通道版本。
    • (7)不可以、这是需要由低阻抗源驱动的电源电压。  使用3.3V->1.8V 线性稳压器提供此电源电压。  有许多不同的稳压器可供使用;TPS71718就是一个很好的例子。    
    • (8) CLK 必须是连续时钟。  使用 SPI 的 SCLK 通常是启动/停止时钟、仅在通过 SPI 端口传输数据时有效。  我建议为 CLK 源使用单独的时钟振荡器、例如 HX2127002Q 或类似器件。

    此时、设计中的其他一切看起来都很好。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    你好。

    更改将更新到下星期一(1/9)、请允许我花一些时间来查看这些更正。
    此外、我还对 ADS1278的数据采集有一些顾虑:
    在本例中、我们使用传感器 SDI 2xxx-XXX (我们尚未决定传感器类型)、
    我正在考虑 ADS1278的输入采样率、但我仍然担心实际采样率不确定。
    我所指的公式是  FS =(时钟频率)/(2 ^分辨率)
    如果采样率遵循此公式、则实际采样率可能不足以满足我们的要求。
    有什么建议吗? 因为我在这方面的知识太弱(可能我被误解了)。
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用27MHz 时钟(引脚27随附连续27MHz 时钟)、高速模式下的输出数据速率(引脚33和34接地)将导致输出数据速率为105.469ksps。  该输出数据速率决定了数字滤波器的带宽、该带宽等于数据速率的0.49、或者:

    F-3dB=105.469*0.49=51.7kHz。  SDI 传感器的最大带宽似乎小于4kHz、因此您的带宽是这些传感器所需带宽的10倍以上。

    根据最新版本的原理图、我看到 SCLK 和 CLK 引脚连接在一起。  这些引脚应分开、27MHz 时钟振荡器直接连接到 ADS1278的 CLK 引脚27。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    你好。

    我查看您的电子邮件并完成电路更正、以下是编辑内容:
    1、将缓冲器 OPA320S 设为模拟输出、我将引脚5 (SHDN#)设为 V+以启用缓冲器。
    2.我使用 OPA2350为 VREFP 和 VCOM 制作两个缓冲器、但这里我有一个问题、 +IN/A 和 +IN/B 可以使用来自 U6的同一个源(红线)吗?
    3. CLK 和 DVDD 的电源电压由 TPS71718生成。如下图所示、我查看其数据表以连接引脚4 (FB)、并将 VDD 拉至 RPi +5V、 +5V 电压是否应由添加的电池或其他电源提供?
    ADS1278的时钟源由 HX2127010Q 构建、VDD 也连接到 TPS71718的时钟源。
    抱歉、我的原理图变得更加复杂。
    但我还担心总功耗对于 RPi 来说太高了、它是否需要此 ADC 电路的另一个电源模块?
    您可以查看此邮件和以前的电子邮件、而不会对响应时间造成太大的压力。
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     1.看起来是正确的。

    2. 是的、可以将+INA/+INB 连接到电路中的同一节点。  这些引脚中的每一个都是高输入阻抗、并且不会加载 RC 滤波器的输出(基准电压的滤波版本)。  但是、您似乎有一个原理图错误。  C35应连接到 R25的另一侧。

     TPS71718是此器件的固定1.8V 输出版本。  您无需将外部电阻器网络连接到 FB 引脚。  实际上、TPS71718的引脚4是降噪(NR)引脚、可保持悬空或连接到10nF 电容器以接地、从而进一步降低噪声。

    您将需要估算总电流要求并为您的系统确定适当的功率限制。  我会为5V 电源预算至少100mA 的电流。

    时 钟振荡器需要由与连接到 IOVDD 相同的电源电压供电。  在您的情况下、该时钟振荡器需要由+3.3V 电源供电。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    你好。

    我之前 收到过电子邮件、我编辑了您的建议回路、
    首先、我使用的时钟振荡器与您的建议不同、因为 库中没有 HX2127002Q。
    我将其替换为 HX2127010Q、因此我将电源电压拉至+1.8V。
    如果 PCB 板上有可用空间、我想添加一个螺纹接线端子、我是否可以将引脚从 ADC 拉至端子(只想保留一些要使用的通道)?
    我关注的另一个问题是样本数量、是否有任何方法可以估算每秒的数据?
    出于我的目的、如果我在程序中将 Time Sleep 设置为5ms、那么 csv 文件中的数据输出将是每秒200个数据(考虑到 SPI 的带宽足够宽)。
    在数据表中、它显示了高速模式下的数据输出速率为144ksps。
    但我认为实现这一性能并不容易、是否可能?
    我希望您可以检查我的电路、如果没有遇到任何错误、我将开始介绍 PCB 布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    时钟振荡器的输出电压必须与 IOVDD 电源电压的电压电平相同。  如果您使用+1.8V 时钟振荡器、则 IOVDD (以及来自处理器板的数字信号)必须使用1.8V 逻辑电平。  根据您的原理图、您将 IOVDD 连接到+3.3V 电源。  如果是这种情况、则时钟振荡器也必须由+3.3V 电源供电运行。

    ADS1278根据时钟频率(f-CLK)、CLKDIV 电平和模式选择设置输出数据速率。  表8显示了可能的最大数据速率。

    如果您只需要200sps、那么我建议使用低速模式(MODE0引脚34逻辑高电平和 MODE1引脚33逻辑高电平)、并按如下方式降低 CLK 引脚频率:

    对于低速模式、F-DATA=f-CLK/2560、CLKDIV=1。

    F-CLK=f-data*2560=200*2560=512kHz。  如果使用标准1MHz 频率时钟、则数据速率为:

    F-data=1MHz/2560=390sps。

    为了实现数据速率的灵活性、您可能需要为引脚33和34使用上拉和下拉电阻器、以实现不同的速度模式配置。

    当数据准备好通过 SPI 从器件中读取时、ADS1278会持续转换数据、将/DRDY 引脚29拉低。  处理器需要监测/DRDY 信号并在/DRDY 变为低电平后传输数据。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、  

    你好。

    我刚刚查看了电子邮件并编辑了电路。
    是否可以将振荡器 IOVDD 拉至 +3.3V 而不是 +1.8V?
    数据表中的电源电压值似乎需要+1.8V、我是否应该用 HX2127002Q 替代它?
    我发现另一个具有27MHz 和 +3.3V 的振荡器、这是否可用?
    我制作了一个下拉电阻器来定制工作模式。
     根据您的说法、这是否意味 着我不需要担心 ADC 的每秒采样问题?
    我希望您可以检查我的电路、如果没有遇到错误、我将从 PCB 布局开始。
    我想知道、如果我想制作一组螺纹接线端子来扩展输入、该怎么办?
    我是否应该将 AINP 和 AINN 拉至端子 、使 其也使用 单个/差分类型?
    感谢您对该主题的持续支持。
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可使用任何为+3.3V 运行额定的提供 CMOS 输出的时钟振荡器。   可使用 HX2127002Q 或 HSO321S_27MHz。  ADS1278根据 f-CLK 频率以及 CLKDIV 和 MODE 引脚设置来控制数据速率。

    如果要使用未使用的 ADC 通道、需要通过将 PWDNx 连接到+3.3V 来启用它们。  对于任何未使用的通道、我建议在螺钉端子与 AINPx 和 AINNx 输入之间添加一个 RC 滤波器。

    下面是我对您的原理图的回顾:

    1. 添加 R15和 R21作为下拉电阻器到 MODE 引脚和 DIP 开关是正确的。  但是、DIP 开关需要连接到+3.3V 电源、而不是原理图中所示的+5V 电源。

     时钟振荡器 OE 引脚1应连接至 VDD (+3.3V)或保持悬空以启用振荡器的输出。

     ADS1278 AVDD 引脚44、REF5020 VIN 引脚2和 OPA2350 V+引脚8需要连接到+5V 电源。  您的原理图中的这些引脚相互连接、但不连接到处理器板的+5V 电源引脚。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    你好。

    我已将我的电路更正为以下最后一个支持。
    我将振荡器更改为 HSO321S_27MHz 以替换原始振荡器、并校正导线连接。
    此外、从 AIN3到 AIN7的螺钉端子连接已经通过 RC 电路完成、并校正了+3.3V 的误连接。
    如果我的电路有任何问题、请告诉我。
    我期待收到你的回复,非常感谢。
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCOM 缓冲器连接不正确。  ADS1278上的 VCOM 引脚55是输出、应由 U5B 进行缓冲、然后驱动 U4和 U12 (THS4521)的 Vocm 引脚。

    以下是正确的原理图连接:

    此外,如果您想使用额外的通道,AIN3..... AIN8、那么您需要一个选项来为这些通道加电。  您当前的原理图通过直接接地的 PWDN8引脚连接 PWDN3至 PWDN8、使通道3至8断电。  我建议 为每个数字输入添加下拉电阻器(1k Ω 至接地)、以便您可以选择在稍后为这些通道供电。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    你好。

    我根据您的以下邮件更正电路。
    这是否意味着 VREF 和 VCOM 不应使用与 OPA2350UA (OUT/A)相同的源、因为它具有高阻抗?
    我还为每个 PWDN 添加了下拉电阻器。
    但我有一个问题、如何打开那些连接到1k 欧姆接地端的通道?
    这是否意味着我需要另一个开关将 GPIO 连接到这些引脚?
    如果此电路有任何错误、请告知我。
    我希望我可以进入绘制布局图的下一步。 (因为我想尽快毕业(:
    我期待收到你的回复,谢谢你。
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1278上的 VCOM 引脚是输出信号。  它是高阻抗输出、因此需要使用放大器进行缓冲。  然后、放大器的输出驱动 THS4521放大器上的 VOCM 输入引脚。

    您的原理图更新看起来正确。  如果要启用这些通道、PWDN 引脚需要连接到 IOVDD (3.3V)。  通过添加1k 下拉电阻器、通道将默认为关、但如果移除这些电阻器并向 PWDN 引脚和 IOVDD 添加跳线、则可以启用这些通道。  如果需要、您可以添加另一个开关、就像为 MODE 引脚所做的那样、以轻松启用这些通道。  另一种选择是将这些引脚连接到 RPI 板上未使用的 GPIO 通道、这与您已经对 PWDN1和 PWDN2引脚执行的操作类似。

    此致、
    Keith