您好!
我们目前正在将 ADS124S08与电池供电的应用搭配使用、并尝试优化转换之间的电流消耗。
我们使用单次转换模式、当我们进入待机模式时、我们会尝试根据数据表9.4.3优化功耗、我们希望禁用 PGA 和内部基准。
当我们退出待机模式以进行下一次转换时、我们需要做什么? 我们是否只是重新配置寄存器? 我们尝试重新配置寄存器、然后发送 START 命令、但我们似乎没有成功读取转换。
我们非常感谢您为此提供的任何帮助。
此致
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们目前正在将 ADS124S08与电池供电的应用搭配使用、并尝试优化转换之间的电流消耗。
我们使用单次转换模式、当我们进入待机模式时、我们会尝试根据数据表9.4.3优化功耗、我们希望禁用 PGA 和内部基准。
当我们退出待机模式以进行下一次转换时、我们需要做什么? 我们是否只是重新配置寄存器? 我们尝试重新配置寄存器、然后发送 START 命令、但我们似乎没有成功读取转换。
我们非常感谢您为此提供的任何帮助。
此致
Jonathan
尊敬的 Bob:
您好、Jonathan、
该问题很可能与基准启动有关。 所需的延时时间将取决于电容器负载。 表10中数据表的第9.3.3.1节给出了具有各种电容负载的内部基准的启动时间(如下所示)。

一个考虑因素是关闭内部基准电源时的电荷损耗。 在较短的关断时间内、您可能会发现、在对基准上的外部电容器进行放电/充电时、更多的电荷会耗尽。 与使用 POWERDOWN 命令相比、这一点非常容易、因为在掉电期间、内部基准始终可以打开或关闭。
使用 POWERDOWN 的优势是、与器件的通信相对于寄存器写入而言是最小的。 这些步骤可以是:
这里的优势是您不必继续写入寄存器、只需发出断电/唤醒命令。 正如我已经提到过的、您可以将基准设置为始终通电(这样只维持电容器上的电荷并消除额外的启动等待周期)、或者您可以将内部基准设置为在断电模式下断电。
此致、
Bob B