This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08待机模式、功耗优化

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192933/ads124s08-ads124s08-standby-mode-power-optimisation

器件型号:ADS124S08

您好!

我们目前正在将 ADS124S08与电池供电的应用搭配使用、并尝试优化转换之间的电流消耗。

我们使用单次转换模式、当我们进入待机模式时、我们会尝试根据数据表9.4.3优化功耗、我们希望禁用 PGA 和内部基准。

当我们退出待机模式以进行下一次转换时、我们需要做什么? 我们是否只是重新配置寄存器? 我们尝试重新配置寄存器、然后发送 START 命令、但我们似乎没有成功读取转换。  

我们非常感谢您为此提供的任何帮助。

此致

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    有一 种待机模式是默认加电状态、还有一种断电模式、可将器件置于低得多的电流模式。  您能否与我分享一些有关转换之间有多长时间的详细信息、以及您当前所做的一些伪代码步骤?

    实际上、您可能希望使用 POWERDOWN 命令、这可能会在结束时变得更容易

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们将每50ms 从 ADC 读取一次。 我们的主要目标是在这段时间内使 ADC 保持最短的运行时间。 我们从配置为20SPS 连续模式的 ADC 开始、但根据我们的设计规格、功耗会很高。
    我当前尝试使用具有高采样率(4000SPS)的单次转换(START 命令)、因此转换时间小于1ms、执行读取 操作、当器件自动进入待机模式时、我会禁用 PGA 和9.4.3中报告的内部基准电压:
    该器件在待机模式下加电、并在没有正在进行的情况下自动进入该模式
    转换。 在连续转换中发送 STOP 命令(或将 START/SYNC 引脚置为低电平)时
    模式、或在单次转换模式下完成转换后、器件进入待机模式。
    待机模式提供多种不同的选项和功能来降低功耗:
    •可通过将增益设置寄存器(03h)中的 PGA_EN[1:0]设置为00来关闭 PGA。
    •通过在基准控制中将 REFCON[1:0]设定为00、内部电压基准可被断电
    寄存器(05h)。 此设置也会关闭 IDAC。
    •数字滤波器保持在复位状态。
    •调制器和数字内核的时钟被选通以减少动态开关损耗。
    如果在待机模式下断电、PGA 和内部基准可能需要额外的上电时间。 额外
    PGA 或内部基准加电和转换启动之间可能需要延迟。 在中
    具体而言、基准加电时间取决于 REFOUT 和 REFCOM 之间的电容。因此、我执行读数的步骤是:
    1. 重新启用 PGA 和 REFCON
    2. 发送 START 命令
    3. 等待1ms
    4. 读取 ADC 值
    5. 禁用 PGA 和 REFCON
    此时、我无法读取正确的数据。 数据表未指定在步骤1之间应等待的时间。 和2.
    您是否认为我可以使用断电模式实现相同的目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    该问题很可能与基准启动有关。  所需的延时时间将取决于电容器负载。  表10中数据表的第9.3.3.1节给出了具有各种电容负载的内部基准的启动时间(如下所示)。

    一个考虑因素是关闭内部基准电源时的电荷损耗。  在较短的关断时间内、您可能会发现、在对基准上的外部电容器进行放电/充电时、更多的电荷会耗尽。  与使用 POWERDOWN 命令相比、这一点非常容易、因为在掉电期间、内部基准始终可以打开或关闭。

    使用 POWERDOWN 的优势是、与器件的通信相对于寄存器写入而言是最小的。  这些步骤可以是:

    1. 发送 WAKEUP 命令
    2. (如果基准断电、请等待适当的启动稳定时间。)
    3. 发送 START 命令
    4. 等待转换结束(至少460us 或更长时间)
    5. 发送 POWERDOWN 命令
    6. 发送 RDATA 命令以读取转换数据
    7. 返回到步骤1

    这里的优势是您不必继续写入寄存器、只需发出断电/唤醒命令。  正如我已经提到过的、您可以将基准设置为始终通电(这样只维持电容器上的电荷并消除额外的启动等待周期)、或者您可以将内部基准设置为在断电模式下断电。

    此致、

    Bob B