Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293
尊敬的 TI:
我正在设计具有3个电极的便携式 ECG、并且我正在使用 ADS1293。 我确实有 ADS1293EVM、并且已经对其进行了大量测试、但仍然存在噪声问题(尤其是50Hz)和
带 LOD (导联脱落检测)。 在对 ADS1293EVM 进行了大量实验之后、我发现了可为我提供信号的配置、在使用数字滤波器进行后处理后、该配置可供使用、但我可以
我正在努力解决 LOD 问题。 不管用。 由于我正在使用干电极并具有较大的泄漏电阻器、因此建议只有数字交流 LOD 可以为我提供 LOD 功能、但我无法获得它。
您能给我同样的建议吗?如何使用此配置获得 LOD 功能(图片见附图)。
此致、
Nikola