This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:在没有 RLD 和漏电阻器的情况下进行导联脱落检测

Guru**** 2773705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193153/ads1293-lead-off-detection-without-rld-and-with-leakage-resistors

器件型号:ADS1293

尊敬的 TI:

我正在设计具有3个电极的便携式 ECG、并且我正在使用 ADS1293。 我确实有 ADS1293EVM、并且已经对其进行了大量测试、但仍然存在噪声问题(尤其是50Hz)和

带 LOD (导联脱落检测)。  在对 ADS1293EVM 进行了大量实验之后、我发现了可为我提供信号的配置、在使用数字滤波器进行后处理后、该配置可供使用、但我可以

我正在努力解决 LOD 问题。 不管用。 由于我正在使用干电极并具有较大的泄漏电阻器、因此建议只有数字交流 LOD 可以为我提供 LOD 功能、但我无法获得它。

您能给我同样的建议吗?如何使用此配置获得 LOD 功能(图片见附图)。

此致、

Nikola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能更详细地解释和澄清一下-

    "为我提供信号的配置、在使用数字滤波器进行后处理后可以使用该信号"?

    ----------------------------------------

    关于"为 LOD 而挣扎。 它根本不起作用。" -

    您是否使用8.3.18数字交流导联脱落检测?

    您能解释更多关于"它只是不起作用"的信息。 "但我不能得到它。"?

     --------------------------------------

    您是否先尝试过 ECG 模拟器的 LOD? 建议先使用 ECG 模拟器、然后确定并在转到其他来源之前进行适当的设置。

    您是否正确配置了"柔性路由交换机"? 并尝试不同的电流振幅和频率(ACDIV_LOD 和 ACDIV_factor)-Φ= 50/(4×K×(ACDIV_LOD + 1)) kHz 等式(12)(第25页)。

    请注意、在数据表第27页-

    "

    通过对数字数据应用 FFT 并测量交流 LOD 激励频率下的音调振幅、可以在数字域中确定引线连接。

    应该注意的是、数字交流 LOD 只能确定连接到差分通道输入端的两条引线的串联连接、因此
    单个输入引脚的连接只能由直流或模拟交流 LOD 决定

    "

    ----------------

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >>您能否更详细地解释和澄清一下-

    >>"可为我提供可在使用数字滤波器进行后处理后使用的信号的配置"?

    由于我没有 RL 电极(没有 RLD)、因此基本上有2种方法来处理它。 你也可以  

    将 RLD 直接输出到其他电极(LL 或 RA 或 LA)、或使用来自 RLD_OUT 的大泄漏电阻器

    所有3个电极。 第一种方法 是在电极处提供不可用的信号(50Hz 噪声、无 ECG 信号)

    我返回了 RLD、因此我尝试了第二种解决方案、并得到了50Hz 噪声的漂移 ECG 信号。 软件的示例

    处理漂移信号和50Hz 数字陷波滤波器的方法我可以获得 所需的 ECG 信号。

    >>您是否首先尝试过 ECG 模拟器的 LOD? 建议从 ECG 模拟器开始、然后计算和

    >>在转至其他来源之前、请先设置正确的设置。

    我已经使用 ECG 模拟器尝试过直流 LOD、它工作正常、但我没有尝试使用数字交流 LOD。

    我的所有3个电极都是形状和尺寸稍有不同的金属板(不是我的决定)、因此每个电极的阻抗都略有不同

    它们略有不同。 这就是为什么我不得不在信号线上放置一些"补偿"组件的原因。

    >>  您是否正确配置了“柔性路由交换机”? 并尝试不同的电流振幅和频率

    >>(ACDIV_LOD 和 ACDIV_factor)-Φ= 50/(4×K×(ACDIV_LOD + 1)) kHz 等式(12)、见第25页。

    但愿我是如此。

    >> 通过 将 FFT 应用于数字数据并进行测量、可以在数字域中确定导联连接

    >>交流 LOD 激励频率下的音调振幅。

    >>应注意的是、数字交流 LOD 只能确定连接到输入端的两个导联的串联连接

    >>差分通道、因此  单个输入引脚的连接只能由直流或模拟交流 LOD 决定

    我明白、使用数字交流 LOD、我无法准确了解哪个电极已关闭、并且只能测试2 x 2个电极。

    我不太清楚的一点是、我必须对 ECG 输出数据执行 FFT 并测量交流 LOD 激励频率的振幅、还是由 ADS1293完成。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用8.3.18数字交流导联脱落检测?

    如果是、 则开发人员/设计人员需要 "对数字数据应用 FFT 并测量交流 LOD 激励频率处的音调振幅"以确定引线连接性。

     建议先使用评估套件/评估板(EVM)并在 ECG 仿真器中测试所需的 LOD 方法。 然后、在转到其他源之前、先确定并设置适当的设置或执行 FFT。

    谢谢