Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65, TINA-TI
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您能告诉我 该 ADS52J65 ADC 的输入差分电阻和电容吗? 我需要在输入端设置贝塞耳滤波器、因此我需要知道输入是什么样的。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Lou、
首先、我不同意您的分析。 电感器的交流阻抗(L x JW)在低频时为0、在高频时为无穷大。 一个电容器(1 /(C x JW)的交流阻抗在低频时是无限的、在高频时为0。 因此、如果您想在非常高的频率下找到电路的阻抗、则需要打开电感器并使电容器短路。 如果您按照分析结果进行此修改、您会发现 ADC 输入阻抗在极高频率下是无限的。
但是、我不确定在极高频率下查找阻抗对您有何帮助。 输入网络的转角频率高于500MHz、这是高速 ADC 的预期频率。 相反、您为什么在工作范围的中间位置找不到该网络的输入阻抗、例如20MHz。 您为此范围设计滤波器、然后了解设计的滤波器+ ADC 输入网络的频率响应情况。 这有道理吗?
要查找不同频率下的输入阻抗、您可以在 TINA-TI 或 PSPICE 中连接上述网络(或上述网络的单端版本)、并应用交流振幅= 1的输入电流源。 然后、如果您运行交流分析并观察输入端子、您将看到频率范围内的阻抗曲线。
Karthik