This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200RF 链路开启状态

Guru**** 1372610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190147/adc12dj5200rfevm-adc12dj5200rf-link-up-status

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

您好!

ADCxxDJxx00RF EVM GUI、我可以看到 SERDES PLL 锁定 LED 为绿色。

该 PLL 状态遵循来自外部射频信号发生器的 ADC 采样时钟。

但同步状态和链路启动 LED 为深绿色。

此状态意味着我无法读取串行器/解串器输出数据。

如何调试使 ADC 链路建立的点?

我的设置如下:

JMODE 31.

FPGA 参考频率为125MHz

外部 FS 2500MHz

串行器/解串器速率8250MHz

在 FPGA 端:

内核时钟124.751 MHz

Gty Rx 用户时钟124.751 MHz  

Sysref 3.906281 MHz

FPGA Gty IBERT 测量值7.997Gbps

谢谢、

Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    您能否澄清一下您使用哪个平台来从 ADC 采集数据?  

    JMODE31是64b66b 模式、这意味着不使用 SYNC 信号。 您可以忽略它。  

    为什么内核时钟为124.751MHz? 如果它是125MHz、Gty Rx 用户时钟也应该是125MHz。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我使用 VCK190 Versal 板进行 JESD204C 数据读取。

    我在 FPGA 中添加了频率计数器并测量了输入时钟。 这可能是一个很小的差异、但我相信 IBERT 线路速率是准确的(7.99 Gbps)。

    我希望 FPGA 端的所有时钟频率为125MHz、线路速率为8.25Gbps。

    但由于未知原因、时钟和 Gty 线速率不匹配。

    我确信、射频信号发生器的外部时钟为125.0 MHz。

    谢谢、

    Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    FPGA 频率计数不准确、124.751 MHz 似乎是125 MHz。

    我尝试使用 PL 时钟125MHz、频率计数器显示为125.751MHz。

    如果时钟正确、ADC 连接的检查点是什么?

    谢谢、

    Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了 JESD204C 参数、可以看到链路 LED 绿色状态。

    - JSYNC_N 同步请求:已启用

    - SYNC 输入选择:无 SYNC 输入信号

    不确定这些更改是否适用于 JMODE 31。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    JMODE31是64b66b 编码 JESD 模式、不需要 SYNC~信号。 在此模式下、只要 ADC 已编程并获得适当的时钟信号、ADC 就始终发送数据。 我认为上述寄存器写入操作并不会影响此模式中的任何内容。  

    能否检查您是否能够锁定 ADC 数据并使 FPGA 的 PLL 锁定?

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    我可以使用 gt_bridge 接口读取64b/66B 原始数据。

    但我无法使用 JESD204C (4.2)输出进行读取。

    我认为问题是同步头锁和多块锁故障。

    64B66B 同步报头锁定状态:0

    64B66B 多块锁定状态:0

    SYSREF 被捕捉:好的

    谢谢、

    Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    我认为问题是由于基准频率不匹配导致同步报头不匹配错误。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的更新。  

    通用 FPGA 不使用 JESD204C_PHY IP、而是将收发器 IP 用于接口 JESD204C IP。

    您能看到 我的收发器 IP 配置吗?

    元模式 CRC12是否适用于 ADC?

    元模式:

    0 = CRC12

    1 = CRC3 (待定)

    2 = CMD

    3 = FEC

    谢谢你。

    Kiman