Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, TXB0102, TCA39306, TCA9406
主题中讨论的其他器件: TXB0102、 TCA39306、 TCA9406
您好!
我对在 PCB 设计中配置 ALERT/RDY 引脚有几个问题?
如果使用工作电压为3.3V 的 MCU 来控制工作电压为5V 的 ADS1115、是否需要降低该引脚的电压以满足 MCU 的要求?
如果我需要降低该引脚上的电压、TXB0102是否适合这种情况、或者是否有任何其他推荐的电平转换器?
在没有该引脚的情况下采样是否正常?
此致、
将会