This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:有关 ALERT/RDY 引脚的问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, TXB0102, TCA39306, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193164/ads1115-questions-about-alert-rdy-pin

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件: TXB0102、 TCA39306、 TCA9406

您好!

我对在 PCB 设计中配置 ALERT/RDY 引脚有几个问题?

如果使用工作电压为3.3V 的 MCU 来控制工作电压为5V 的 ADS1115、是否需要降低该引脚的电压以满足 MCU 的要求?

如果我需要降低该引脚上的电压、TXB0102是否适合这种情况、或者是否有任何其他推荐的电平转换器?

在没有该引脚的情况下采样是否正常?

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    ADS1115不需要使用 ALERT/RDY 引脚即可正常工作、但如果需要比较器功能或希望用作微控制器的信号、而该信号已完成转换并准备从 ADC 中检索、则会非常有用。  

    SDA 和 ALERT/RDY 引脚为开漏。  SCL 仅是数字输入。  这些引脚的规格将遵循数据表中给出的 VIH 和 VIL。  VIH 被指定为 VDD*0.7V,而对于5V,这等于3.5V。  3.3V I2C 电源不满足此要求。  检查您的微控制器在输入端是否可承受5V 电压、在本例中、您可以使用5V 电压作为上拉电压。  否则、电平转换器将适用于混合电压电平。

    TXB0102是一款双向电平转换器、但由于器件内的内部电阻、当用作 I2C 电平转换器时会出现问题。  TCA9406或 TCA39306是两种更好的选择。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    很抱歉、我 还有三个问题?

    是否还可以使用 TCA9406来改变 ALERT/RDY 引脚上的电压?

    电源电压的纹波是否会影响分辨率? ADS1115的电源将由升压转换器提供。

    对于正电压测量、如果噪声尽可能低、是否需要使用差分模式?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    [报价 userid="473436" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193164/ads1115-questions-about-alert-rdy-pin/4498390 #4498390"]是否也可以使用 TCA9406来改变 ALERT/RDY 引脚上的电压?[/QUERT]

    TCA9406是一款2位器件、因此在这种情况下只能使用两个通道(SDA 和 SCL)。  ALERT/RDY 是一个开漏输出、需要在输出端连接一个上拉电阻器。  如果上拉电阻达到3.3V、则微控制器的功能应该可以正常工作。

    [引用 userid="473436" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193164/ads1115-questions-about-alert-rdy-pin/4498390 #4498390"]电源电压的纹波是否会影响分辨率? ADS1115的电源将由升压转换器提供。[/quot]

    纹波可能会增加噪声。  建议在任何开关输出之后连接一个 LDO。

    [引用 userid="473436" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193164/ads1115-questions-about-alert-rdy-pin/4498390 #4498390"]对于正电压测量、如果噪声尽可能低、是否需要使用差分模式?[/quot]

    我并不完全清楚你要问什么。  ADC 只能在电源电压范围内测量(这意味着所有输入电压必须高于接地值)、并且将始终以差分方式测量(即 AINP 相对于 AINN)。  ADS1115可以测量相对于 AINN 的 AINP、结果代码将采用二进制补码。  如果 AINP 的电压高于 AINN、则输出代码将在0至0x7FFF 之间为正。  如果 AINN 的电压高于 AINP、则输出代码从0xFFFF 变为0x8000。  输入引脚的所有输入电压必须介于 VDD 和 GND 之间。

    如果 AINN 接地(或者多路复用器输入被设定为相对于接地进行测量)、那么这被认为是一个单端测量并且只有正代码可用并且转换结果不再是16位而是15位。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    很抱歉、我还有几个问题吗?

    在我的应用中、输入信号将介于0和5V 之间。

     如果使用单端测量配置、是否可以直接使用上图(从 ADS1115EVM 复制)中的连接?

    是否需要移除 C5和 C7?

    执行 R1、R2、R3、R4和 C1、C2的值、 是否需要更改 C3、C4?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    如果输入为0至5V、则需要确保 VDD 为5V。  您还需要使用配置寄存器中设置为+/-6.144V 的输入范围。  C5和 C7可以拆下。  其余的滤波器值是一个良好的起点。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。