This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7049-Q1:上升/下降时间计算

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193377/ads7049-q1-rise-fall-time-calculation

器件型号:ADS7049-Q1

你(们)好

我们需要找出 ADS7049QDCURQ1可能的最大输入上升/下降时间。 因此、我们找到 了 TI 应用手册。  我们了解到、如果我们具有输入转换率以及 VIH (min)和 VIL (max)、那么我们可以使用以下公式得出上升/下降时间:

在这里、VIH (最小值)=2V、VIL (最大值)=0.8V。

这种方法是否正确?

此外 、在 TI 应用手册中、SN74LVC 的转换率(dt/dv)是否意味着0.5ns/V 请确认。

此致

Sreenekshmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenekshmi、

    ADS7049上的 SDO 引脚是器件的唯一数字输出。 未指定 ADS7049 SDO 引脚的最短上升/下降时间。  不过、器件的最大时钟速率已指定、为了使数字通信正常运行、SDO 引脚需要在这段时间的一小部分时间内上升和下降。  最大时钟速率为32MHz (31.5ns)。  为了正常运行、SDO 引脚需要在这段时间的一小部分时间内转换。  

    请注意、数字信号的实际上升时间将与它们需要驱动的总线电容有关、因此、对于电容更高的较长电阻、上升时间将较慢。  

    有关5/10ns 的说明。  您可以与逻辑团队确认这一点、但我认为这意味着上升时间为5ns、下降时间为10ns。  我没有看到这方面的确认,但我认为您不应该将5/10设为0.5。

    但愿这对您有所帮助。  您能否详细说明您的顾虑?

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 实际上、我们正在执行信号完整性分析、因此我们希望接收器规格比较结果并作出判断。 CLK、SDIN 和 CS 是  ADS7049的输入引脚。 因此、我们需要 ADS7049的最大可接受输入上升/下降时间。 因此、我确认了、如果数据表中给出了输入转换率、我们能否使用上述公式计算上升/下降时间。

    关于 TI 应用手册中的5/10ns、我将与 Logic 团队确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenekshmi、

    关于可接受的最大输入上升/下降时间(信号上升的速度):

    1. 我的评论是估计最短的预期上升时间(我编辑了我的帖子以更正评论)。
    2. 对于缓慢移动的信号、当信号在逻辑低电平和高电平之间缓慢转换时、您可能会遇到通信错误。   慢速或浮点 CMOS 输入的影响 是有关此主题的非常好的应用手册。  它提供了不同逻辑系列的示例。
    3. 数字信号的最大允许上升时间未指定给此器件。  我将看到我是否可以为您找到该值的估计值。

    此致、Art

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的回复。 如果您可以找到上升/下降时间值的估计值、请更新我的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenekshmi、

      根据慢速或浮点 CMOS 输入的影响、我认为它至少为100ns。  我对设计/特征有一些疑问、希望获得更精确的答案、如果我找到答案、我会告诉您。

    艺术