请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4500 你(们)好
我对 AFE4500有一些疑问
1、 AFE4500转换 BIA 时、读取值是多少? ADC 值还是 欧姆值? 如果它是 ADC 值、如何转换欧姆值?
2. AFE4500是否需要针对 BIA 进行校准? 如果是、如何操作?
非常感谢!
JenChien Chien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我对 AFE4500有一些疑问
1、 AFE4500转换 BIA 时、读取值是多少? ADC 值还是 欧姆值? 如果它是 ADC 值、如何转换欧姆值?
2. AFE4500是否需要针对 BIA 进行校准? 如果是、如何操作?
非常感谢!
JenChien Chien