This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4500:AFE4500的问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195735/afe4500-question-for-afe4500

器件型号:AFE4500

你(们)好

 我对 AFE4500有一些疑问

 1、 AFE4500转换 BIA 时、读取值是多少?  ADC 值还是 欧姆值? 如果它是 ADC 值、如何转换欧姆值?

 2.  AFE4500是否需要针对 BIA 进行校准? 如果是、如何操作?

非常感谢!

JenChien Chien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述内容已签订 NDA。 我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢。