Other Parts Discussed in Thread: ADS8363, ADS8584S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8363 主题中讨论的其他器件: ADS8584S
大家好、
您能否评论一下 ADS8363是否能够 同时 对 4个输入进行采样?
从 DS 看来、它只能同时对2个通道进行采样。
对于以下要求、您会建议使用哪种 ADC?
- 4通道–同步采样(采样保持或4xADC)
- 每通道最低250-300kSps
- 分辨率16位
- SPI 接口、LVDS SPI 接口是优势、但 LDVS 驱动器 IC 也可用于 SPI。
BR、
Stefan