This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:4通道同步采样?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8363, ADS8584S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192459/ads8363-simultaneous-sampling-of-4-channels

器件型号:ADS8363
主题中讨论的其他器件: ADS8584S

大家好、

您能否评论一下 ADS8363是否能够 同时 对 4个输入进行采样?

从 DS 看来、它只能同时对2个通道进行采样。

对于以下要求、您会建议使用哪种 ADC?

  • 4通道–同步采样(采样保持或4xADC)
  • 每通道最低250-300kSps
  • 分辨率16位
  • SPI 接口、LVDS SPI 接口是优势、但 LDVS 驱动器 IC 也可用于 SPI。

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的发帖。

    ADS8363内部仅具有两个 ADC 内核。 每个 ADC 可通过多路复用器对2个差分输入或4个单端输入进行采样。  

    如果您正在寻找四个真正同步的 ADC 通道、我建议使用 ADS8584S。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好、谢谢-是否有单端配置? ADS8584不能在负输入端偏置、BW 也非常限制在16kHz

    谢谢