This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:VCC 和 VSS 输入电压要求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195983/dac81408-vcc-and-vss-input-voltage-requirements

器件型号:DAC81408

各位专家:

我们需要您为我们的客户提供帮助。

(请注意:在本例中、VDD = VAA =+5V)

在 DAC81408上、Vcc =+5.8v 和 VSS =-5.8v 是否可实现+/-5V 和+/- 2.5V 输出运行、或者 Vcc 是否绝对需要+9V 输入?

如果 Vcc 可以在+5.8v 输入上、让 Vcc =+5.8v 而不是+9V 会有任何负面影响吗?

非常感谢!

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    即使在双极模式下 VCC - VSS > 9V、VCC 要求仍为9V。 内部基准和增益调节要求更高的 VCC。

    最棒的

    Katlynne Jones