请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81408 各位专家:
我们需要您为我们的客户提供帮助。
(请注意:在本例中、VDD = VAA =+5V)
在 DAC81408上、Vcc =+5.8v 和 VSS =-5.8v 是否可实现+/-5V 和+/- 2.5V 输出运行、或者 Vcc 是否绝对需要+9V 输入?
如果 Vcc 可以在+5.8v 输入上、让 Vcc =+5.8v 而不是+9V 会有任何负面影响吗?
非常感谢!
此致、
Jonathan