This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3171:DAC3171由相同的 DA_CLK 和 DACCLK 驱动

Guru**** 1144170 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3171, CDCE62005, SN65LVDS101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193135/dac3171-dac3171-driven-by-the-same-da_clk-and-dacclk

器件型号:DAC3171
主题中讨论的其他器件: CDCE62005SN65LVDS101

您好!

我正在设计一个包含多个 DAC3171器件的电路板。

我计划在 7位接口模式下使用它们。

DA[6:0]和 DA_CLK 由 FPGA ODDR 驱动。

采样频率为200MHz。

我想从同一个时钟驱动 DACCLK 并绕过输入 FIFO (使用 Fifo_ENA=0)。

此外、FPGA 无法直接为  DACCLK 输出 LVPECL。

我应该如何限制电路板设计?

是否有适用于此情况的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dror、

    什么是 FPGA ODDR? 您能否发送一个时序图来显示您正在尝试执行的操作? FPGA 通常不用于为 DAC 或 ADC 提供时钟、因为相位噪声通常很差、会降低数据转换器的性能。 通常使用时钟合成器或发生器、如 CDCE62005。 请参阅随附的原理图。

    无论使用什么、都需要确保时钟源满足数据表中显示的 DACCLK 输入要求。

    我必须设置我们的 EVM、以查看这是否是问题。 我将在接下来的几天内再次与您进行合作。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    谢谢你。

    FPGA ODDR 是我们 Xilinx FPGA 的 LVDS DDR 输出级。 我们将时钟信号输出为数据信号、这是源同步数据总线中的常见做法。

    在本 例中、时钟合成器不是一个选项、因为我们需要为24个 DAC 中的每个 DAC 动态更改时钟相位。

    由于 FPGA 中的 IO 电压范围限制、我们需要 LVDS 接口、因此该器件计划替代 ISL5857。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dror、

    我能够使 DAC3171在7位模式下工作、并绕过 FIFO、使其具有200MHz 采样时钟和200MHz DA_CLKP/N (引脚6和7)。

    DAC 寄存器设置随附。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC3171_5F00_7_5F00_BIT_5F00_2_5F00_14_5F00_23.cfg 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim。

    感谢您在忽略 FIFO 的情况下进行测试。

    您是否遇到过任何时序问题?

    我知道您使用的 DACCLK 由 CDCE62005 LVPECL 输出生成。

    您能否为 FPGA 生成的 DACCLK 推荐 LVDS 至 LVPECL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dror、

    没有看到任何时序问题。 您可以使用 SN65LVDS101从 LVDS 转换为 LVPECL。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../scaa062.pdf