This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J25EVM:EVB 上的时钟无法正常工作

Guru**** 2789985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J25, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195841/adc34j25evm-clock-on-evb-is-not-working-corretly

器件型号:ADC34J25EVM
主题中讨论的其他器件:ADC34J25LMK04828

尊敬的 TI 支持团队:

现在、我使用 ADC34J25 EVB 来检查 ADC 性能。

我想使用外部10MHz 频率作为此 EVB 的基准。 对 LMK04828使用以下配置。

LMK04828
0x00 0x00
0x02 0x00
0x100 0x68
0x101 0x55
0x103 0x01
0x104 0x22
0x105 0x00
0x106 0xF0
0x107 0x11
0x108 0x78
0x109 0x55
0x10B 0x01
0x10C 0x22
0x10D 0x00
0x10E 0xF1
0x10F 0x01
0x110 0x68
0x111 0x55
0x113 0x01
0x114 0x02
0x115 0x00
0x116 0xF0
0x117 0x10
0x118 0x78
0x119 0x55
0x11b 0x01
0x11C 0x22
0x11D 0x00
0x11E 0xF1
0x11F 0x01
0x120 0x70
0x121 0x55
0x123 0x01
0x124 0x22
0x125 0x00
0x126 0xF0
0x127 0x11
0x128 0x70
0x129 0x55
0x12B 0x01
0x12C 0x22
0x12D 0x00
0x12E 0xF0
0x12F 0x16
0x130 0x62
0x131 0x55
0x133 0x01
0x134 0x02
0x135 0x00
0x136 0xF0
0x137 0x16
0x138 0x10
0x139 0x03
0x13A 0x00
0x13B 0xF0
0x13C 0x00
0x13D 0x08
0x13E 0x03
0x13F 0x00
0x140 0x00
0x141 0x00
0x142 0x00
0x143 0x12
0x144 0xFF
0x145 0x7F
0x146 0x38
0x147 0x1A
0x148 0x13
0x149 0x53
0x14A 0x02
0x14B 0x76
0x14C 0x00
0x14D 0x00
0x14E 0x00
0x14F 0x7F
0x150 0x03
0x151 0x02
0x152 0x00
0x153 0x00
0x154 0x01
0x155 0x00
0x156 0x01
0x157 0x00
0x158 0x96
0x159 0x00
0x15A 0x0A
0x15B 0xC0
0x15C 0x20
0x15D 0x00
0x15E 0x00
0x15F 0x0B
0x160 0x00
0x161 0x01
0x162 0x44
0x163 0x00
0x164 0x00
0x165 0x0C
0x166 0x00
0x167 0x00
0x168 0x0C
0x169 0x41
0x16A 0x20
0x16B 0x00
0x16C 0x00
0x16D 0x00
0x16E 0x13
0x17C 0x15
0x17D 0x33

在 LED 指示灯中、PLL2被锁定、对吧? 但对于 PLL1、它似乎未锁定。 我已经检查了 LMK04828的引脚31、它目前仅输出0.16V 电压。 D3的光非常弱。

LMK04828的引脚48输出电压现在约为3.3V。

请帮我检查为什么这里的 D3这么弱? 我还提高了10MHz 基准功率级别、但它不起作用。

非常感谢。

此致、

Brooke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brooke、

    根据您在上面提供的序列、施加到 J10的10MHz 信号应足以锁定 LMK04828的 PLL1。 我认为 R40应该是 DNI、如果该电阻器已组装并再次尝试相同的配置序列、您能否移除该电阻器?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase

    我移除了电阻器 R40并使用了上述相同的配置。 LED D3变得有点亮。 我检查了 LMK04828的输出引脚31的电压、现在电压将从0.16V 升高到0.5V。 您认为引脚31的0.5V 电压是否正确? 而对于引脚48、正常输出为3.3V。

    正在查找您的回复。

    此致、

    Brooke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brooke、

    我不确定电压。 我认为这是此 EVM 构建中的错误、在该构建中、该电阻器是在不应该安装的情况下安装的。 我认为您的 pll1现在应该在移除 R40的情况下锁定、但是 我可以将您的问题转发给计时团队、如果您愿意、他们将能够评论电压。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase

    感谢您的快速响应。 最好将此问题转发给计时团队。 感谢你能抽出时间。

    此致、

    Brooke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brooke、

    当然、计时团队的某个人应该在接下来的几天内联系到这个话题。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brooke、

    我继续并回答  了这个主题。 我假设是否涉及相同的问题?  

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Andrea

    感谢您的回答。 它们是相同的问题。

    我们可以在该页面上进行讨论。

    再次感谢。

    此致、

    Brooke