请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DDC232 您好!
我们正在设计光电器件、并选择 DDC232作为 ADC 从光电二极管阵列读取数据。
我想问是否可以使用相同的微控制器 SPI 外设进行配置和数据回读(我们仅使用一个 DDC232、因此我们不需要 DIN 引脚):
- SPI MISO -> DDC232 DOUT
- SPI MOSI -> DDC232 DIN_CFG
- SPI CLK -> CLK_CFG 和 DCLK
在研究数据表时、配置阶段似乎在 CONV 引脚被选通后停止、因此我想问、如果我们在 CLK_CFG 引脚上持续发送时钟信号、会发生什么情况。
我在4年前也看到过这个问题,但没有明确的答案,但现在可能没有更新
非常感谢
Guido