This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:针对 DCLK 和 CLK_CFG 的时钟相同

Guru**** 1201180 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197169/ddc232-same-clock-for-dclk-and-clk_cfg

器件型号:DDC232

您好!

我们正在设计光电器件、并选择 DDC232作为 ADC 从光电二极管阵列读取数据。

我想问是否可以使用相同的微控制器 SPI 外设进行配置和数据回读(我们仅使用一个 DDC232、因此我们不需要 DIN 引脚):

  • SPI MISO -> DDC232 DOUT
  • SPI MOSI -> DDC232 DIN_CFG
  • SPI CLK -> CLK_CFG 和 DCLK

在研究数据表时、配置阶段似乎在 CONV 引脚被选通后停止、因此我想问、如果我们在 CLK_CFG 引脚上持续发送时钟信号、会发生什么情况。

我在4年前也看到过这个问题,但没有明确的答案,但现在可能没有更新

非常感谢

Guido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第11页

    "器件运行的某些方面由 板载配置寄存器控制。 DIN_CFG、 CLK_CFG 和 RESET 引脚用于写入该 寄存器。"

    要配置寄存器、必须使用 DIN_CFG。

    数据表第14页

    "DIN 仅在 多个转换器级联时使用、 否则应连接到 DGND。"

    "DDC232的配置由使用 DIN_CFG 和 CLK_CFG 引脚寻址的专用寄存器进行设置"

    第21页图19

    谢谢