This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8728:DAC8728增益和偏移设置误差

Guru**** 2503045 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197245/dac8728-dac8728-gain-and-offset-setting-error

器件型号:DAC8728

我们使用的是 TI 器件 DAC8728。

当前应用的 DAC8728电路设置如下。

AVDD +12V、AVSS -12V

2. DVDD +5V

IOVdd +5V

基准电压+5V

设置数据表中显示的增益和偏移值时、未得出所需的值。  

(我们已经在数据表中设置了电源序列第41页。)

请查看以下两项的答案。

1、DAC 输出电压与增益和偏移设置无关吗?

2.数据表是否有误表?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woo、

    您能否上传此器件所用的原理图、以便我了解其设置的确切程度?

    谢谢、

    Garrett Shirley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载并放大图像以供查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woo、

    感谢您上传原理图。  您能为我确认/USB/BTC 引脚未被驱动为低电平吗? 该引脚必须连接到 IOVDD 才能将 DAC 代码视为二进制补码值、如数据表第35页所示。

    为了回答您的第一个问题、数据表第34页的公式1和2显示了 DAC 增益/输入代码/偏移 DAC 代码与整体 VOUT 之间的关系。 偏移 DAC 可用于移位主 DAC 的整个传递函数、以获得非对称双极输出。 数据表第36页的表6和表7显示了一些偏移 DAC 代码示例以及主 DAC 的负和正满量程输出。 为了获得您在设置案例3中指示的输出、您需要将偏移 DAC 设置为代码0x999A、将增益设置为6、并将/USB/BTC 引脚连接到 IOVDD、以便将 DAC 代码视为二进制补码值。

    谢谢、

    Garrett Shirley