This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:如何像下图那样设置 DAC 模式的参数(关于片上 PLL、PLL2配置、时钟输出、时钟等)?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF82EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197256/dac38rf82evm-how-do-i-set-parameters-about-on-chip-pll-pll2-configuration-clock-outputs-clocking-etc-for-the-dac-mode-like-the-picture-below

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82TSW14J57EVM

大家好、我有五个问题、

问题1:如何像下图那样设置 DAC 模式的参数(关于片上 PLL、PLL2配置、时钟输出、时钟等)? (用于板载 VCXO 时钟模式(CMODE4)的 DAC38RF82 EVM)

问题2:如何确定 OSCin 的价值? 使用 CMODE4模式时、OSCIN=122.88MHz?

问题3:以下对话框是什么意思? 我需要做什么? 为什么这两个对话框的内容不同?

问题4:以下对话框是什么意思? 我需要做什么?

问题5:如果灯熄灭、有什么影响?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小笛

    这是用于定制板还是使用 DAC38RF82EVM? 如果使用 DAC38RF82EVM、您是否要将其与 TI 的 TSW 板相连?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    是的、我使用的是 DAC38RF82EVM 和 TSW14J57EVM。 我知道他们的联系很简单,但我对上述五个问题不太清楚。你能帮我解决吗?

    此致、

    小笛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您的问题是什么。 设置参数后、请确保将1125MHz 时钟连接到 J4、移除 JP10上的分流器、然后在按下 CONFIGURE DAC 后、您将点击"PLL auto tune"。 如果 PLL 已锁定、则在时钟选项卡中、PLL 锁定 LED 应关闭、如您所示。 EVM 具有一个连接到 OSCin 的122.88MHz 板载振荡器、如您所示。 GUI 会处理此问题。 您无需更改任何内容。

    在 HSDC Pro GUI 中、输入的采样率错误。 由于要内插1、因此数据速率应设置为9G、而不是1.024G。   

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    1,当我将数据速率设置为9G 时, 仍将显示以下对话框。如何执行此操作?

    2、我想使用 DACEVM 的"811 mod",我不想使用 J4连接到外部参考时钟。 我想像   下图那样使用板载 VCXO 时钟模式(CMODE4)。 我想确认这些参数的设置(关于片上 PLL、PLL2配置、时钟输出、时钟等)、如 h8.docpe.com/Download/021809390957/021809390957.html 下方的 PPT 所示 (Chase W)。

    此致、

    小笛