This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:afe5832外部 TGC 不均匀模式

Guru**** 2522510 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183830/afe5832-afe5832-external-non-uniform-mode-of-tgc

器件型号:AFE5832

您好!

   我遇到了 afe5832问题。  请帮帮我。  谢谢

   我选择外部不均匀模式到控制 DTGC。  但我发现  、afe5832的直流偏置电平将发生漂移。 查看图片(箭头)

   

   基本参数:

   1: 选择外部非均匀模式

   2: 增益为 12dB 至42dB、 总步长为1至256步长

   3: 正步进为0、然后为0.125db

   4: TGC_SLOPE 的信号频率 为4Mhz、  ADC_CLK 为80MHz

  为什么更改直流偏置电平? 请参阅箭头指示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已收到您的请求。 我们的专家正在休假、将于1月4日返回 我们将在该 日期之前作出答复。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    我查看了您分享的波形、并希望对此进行一些澄清:

    1.有4种不同的波形,我假设它们是不同的通道,对吗?

    2.时间刻度在波形中不可见,您能否共享时间刻度。

    3.您能否突出显示在哪一时刻提供 TGC_SLOPE 脉冲、12dB 至42dB -将有240阶跃、12dB 至44dB、将有256阶跃。 并突出显示了 TGC_UP_DN 信号的状态。

    通常、LNA 输入端存在残留输入失调电压、该失调电压可通过数字高通滤波器在一定程度上消除。 您使用的是数字 HPF。 如果没有、您能否启用数字 HPF 并查看问题是否仍然存在。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢

    1:是的、它是4通道

    2:时间刻度

    3:TGC_SLOPE 从0 timescale 开始, 它是均匀的,  TGC_SLOPE 的信号频率 为4Mhz,为12dB 至44db。  TGC_UP_DN 是上一次的一步。

    4: 我们已启用 HPF。  如果 TGC 只有 64步,,则不会更改 afe5832输出的直流偏置电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清和分享波形。

    很抱歉、由于响应延迟、我认为应该存在少量残余偏移、并且预计会出现这种偏移、数字高通滤波器应该对此提供一定程度的降低。  

    此外、我可以看到通道之间存在偏移。 然而、您与红色箭头指示和多个位置共享的波形、这是否意味着使用 TGC 时、您还会看到偏移漂移?

    我还在与我们的设计团队核实这一点、因此请允许我花一些时间收集有关此偏移和偏移漂移的更多信息。 我将在收到所需信息后尽快回复您。 您可以在星期五之前收到我的回复。

    谢谢、此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek  

      很抱歉、回复延迟 、因为此帐户未使用。

     这是两个问题。

     1: 通道之间存在不同的偏移,我不知道 reseaon。  我希望将来能够重新解决这个问题  

     2:"这是否意味着对于 TGC,您也会看到偏移漂移" ,是的,我需要先解决这个问题。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在已正确理解您的问题。  

    关于漂移:

    我可以看到、即使增益不断增加、通道输出的频率变化也很小。 我们本来希望失调电压随着 TGC 增益连续增大。 它看起来肯定是一种异常行为。

    您能否执行以下操作:

    1、用恒定高增益而非可变增益捕获这种失调电压变化、并共享数据。

    2.我想再次验证高通滤波器。 有两个高通滤  波器、第一个在第8.3.4节 LNA HPF 中讨论、另一个在 ADC 8.3.10.3.4数字 HPF (第72页)中讨论、可通过寄存器设置启用。 您是否同时使用这两种方法? 您使用的是镂空是什么?  

    您能否再次使用 HPFS 检查此外部 TGC 模式、我确实怀疑使用 HPF 时仍然存在偏移。

    在我获得上述案例的波形后、我将与我的团队分享并进一步讨论、以找出根本原因。

    谢谢、此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek

      我们会听从您的意见。 它需要时间。

    因为,新年,有些同事现在不在办公室。 因此、我们在中国新年后有回应。  

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题。

    祝您新年快乐、假期愉快。

    同时、我还将尝试花一些时间在我们的实验中执行外部不一致的 TGC 模式、并验证该偏移漂移。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek

      感谢您的支持。  我们有一个好消息

     我们验证 高通滤波器。  这是一个错误。  我们已经完成了新的设置。 还可以。

     现在只有一个问题、请参见 图片(箭头/4通道)

      

      该点位于衰减器调整完成时

     谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们目前正在处理大量客户查询。 我们将在本周(2月3日)结束前就此提供反馈。  

    感谢您的耐心和理解。  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉  

     我只想删除 无效日志、  但同时删除多个日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 当从衰减器转换到 LNA 时、我尝试获取与此干扰相关的先前信息。

    您的观察结果是正确的、也与器件运行的预期波形相符。

    事实证明、这是一个已知的问题、因为当衰减发生变化时、高通滤波器转角频率也会相应地发生变化。 因此、在从衰减器到 LNA 的转换附近会观察到干扰。

    为了避免这一问题、我们强烈建议您在固定衰减模式下使用衰减器并使用该器件。 这样、HPF 转角点和输入阻抗应保持不变、而且这种干扰也不会产生影响。  

    我希望这会有所帮助。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek

      非常感谢您的帮助、我已经解决了这个问题。

    谢谢、此致、