请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5816 你好
在成功使用 EVM 卡后、我们目前正在努力将 AFE5816组件集成到我们的硬件中。
在 EVM 卡中、我们能够定义测量长度。
定义 AFE5816组件中的测量尺寸的最佳实践是什么?
此外、我们不清楚触发信号到达后会发生什么情况。
测量是否实际会持续到 PDN_GBL/FAST 发生变化?
非常感谢
苔藓
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、mosh、
在特定设置中配置器件后、器件会在 LVDS 通道上持续传输数据。
我认为您使用的 EVM (通常为 TSW1400)也是相同的、只需在按下"捕获"按钮后将数据存储到 FPGA 存储器中。 测量的数据长度取决于 FPGA 卡上的可用存储器。 因此、我们提供了定义捕获深度的灵活性。
最佳测量长度由应用和 FPGA 处理该特定数据量的能力决定。
触发信号用于在多个器件(在典型应用中)之间对齐/同步数据时序。 它有助于实现确定性延迟。 在应用触发信号后、第一个数据在预先确定的 ADC 时钟周期数之后到达。
有关 这方面的更多详细信息、请参阅第9.3.8.2节 LVDS 数据速率模式和9.3.9.5 LVDS 同步操作。
谢谢、此致、
Abhishek