This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:定义采样长度/时间

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197186/afe5816-define-samples-length-time

器件型号:AFE5816

你好

在成功使用 EVM 卡后、我们目前正在努力将 AFE5816组件集成到我们的硬件中。

在 EVM 卡中、我们能够定义测量长度。
定义 AFE5816组件中的测量尺寸的最佳实践是什么?
此外、我们不清楚触发信号到达后会发生什么情况。

测量是否实际会持续到 PDN_GBL/FAST 发生变化?

非常感谢

苔藓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、mosh、

    在特定设置中配置器件后、器件会在 LVDS 通道上持续传输数据。  

    我认为您使用的 EVM (通常为 TSW1400)也是相同的、只需在按下"捕获"按钮后将数据存储到 FPGA 存储器中。 测量的数据长度取决于 FPGA 卡上的可用存储器。 因此、我们提供了定义捕获深度的灵活性。  

    最佳测量长度由应用和 FPGA 处理该特定数据量的能力决定。

    触发信号用于在多个器件(在典型应用中)之间对齐/同步数据时序。 它有助于实现确定性延迟。 在应用触发信号后、第一个数据在预先确定的 ADC 时钟周期数之后到达。

    有关 这方面的更多详细信息、请参阅第9.3.8.2节 LVDS 数据速率模式和9.3.9.5 LVDS 同步操作。

    谢谢、此致、

    Abhishek