This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:ADS9224R 采样率

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192744/ads9224r-ads9224r-sampling-rate

器件型号:ADS9224R

大家好、

我想知道、如果可以更改 ADS9224R 的采样率、还是3MSPS 是固定的采样率? 谢谢你。

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的发帖。

    ADS9224R 的最大采样率为3MSPS。 通过延长连续 CONVST 上升沿之间的时间、您可以将其缩放到较慢的频率。 请参阅数据表的时序要求部分、并确保所有时序技术规格保持有效。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的评论。

    我已经阅读了 ADS9224R 数据表、并想与您再次核实我的理解情况、如果我在某个地方出错、请纠正我的问题。 谢谢

    对于并行字节模式和双数据模式、如果 SPI 控制器(仅4行、CS、CLK、SDI、SDO)未扩展、它仍可用于双通道采样、但我们需要在寄存器03中为每个 ADC 配置1SDO。 我是否理解正确? 如果是、00b 和01b 有相同的功能、它是否正确?  

    谢谢你。

    弗兰克