This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:处于旁路模式的 AFE4490SPO2EVM

Guru**** 2926760 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195032/afe4490spo2evm-afe4490spo2evm-in-bypass-mode

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

大家好、

我想针对新产品应用评估 AFE4490、并打算购买评估套件 AFE4490SPO2EVM。

我需要使用能够输出模拟信号的 AFE、以便能够使用自己 MCU 的内部 ADC 进行采样。

我注意 到我可以使用旁路模式、在两个引脚 RX_OUTP 和 RX_OUTN 上提供模拟输出电压。

 

现在、我只想使用一个单 LED (IR 1)、并且采用"连续"的方式、这意味着不使用4个相位(默认情况下、请参阅数据表中随附的图)。

我需要在 100%脉冲重复时仅打开 LED1 (完全失去其含义)、以便在 RX_OUTP 和 RX_OUTN 上进行采样时、我可以在任何时候仅从 LED1触发的 PD 读取数据。

基本上、我不希望 LED 1亮起、LED 2亮起、环境1和环境2周期、但在 PR 的所有时间中、仅 LED 1亮起(这样 PRF 就毫无意义)。

是否有办法设置这种配置? 在完成购买之前、我需要知道这一点。

感谢您的帮助、期待阅读您的建议。

此致、

Alessio

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要另外24小时才能回来。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对拖延表示非常抱歉。

    "我需要使用能够输出模拟信号的 AFE、以便能够使用我自己 MCU 的内部 ADC 进行采样。"

    我们的 AFE 始终输出数字化 ADC 代码、因此 不建议直接连接 AFE 内部的模拟信号或进行采样-
    数据表第47页

    "

    8.4.2 AFE 模拟输出模式(ADC 旁路模式)此模式仅用于系统调试。 请注意、由于对该功能执行的器件生产测试极少、因此不建议将此功能用于生产。

    ADC 旁路模式在两个引脚(RXOUTP、RXOUTN)上产生接收器前端的模拟输出电压、共模电压约为0.9V。在该模式下、AFE4490的内部 ADC 被禁用。 图73显示了此模式的方框图。

    "

    请您进一步说明一下"连续"方式、"LED1已开启、用于100%的脉冲重复(完全失去其含义)、"

    您是否意味着您希望一个 LED 持续亮起而不会发出脉冲或熄灭?

    AFE 不支持该功能。 不过,我想问,究竟有甚么意图或目的呢?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。
    出于 PPG 测量目的、我需要测试我的采集平台(具有内置 ADC)。
    我需要一个能够输出模拟 PPG 信号的高性能 AFE、以便我的平台可以对其进行采样(用于调试目的)。

    我希望 LED1 (IR)在不发生脉冲或关闭的情况下持续亮起、这是因为我在平台中管理采样时间、并且我不想冒请求 AFE 采样、同时关闭 LED1的风险。 我无法使用 ADC_RDY 与 AFE 同步、因为我的 ADC 必须在 MCU 通知其采样的正确时间进行采样、我无法等待 ADC_RDY 中断(这是一个项目规格)。

    我所需要的只是一个连续输出的模拟 PPG 信号(也许可以利用 IR LED)。 如果您有任何建议(或我可以使用的其他产品)来实现这一点、我们将不胜感激。

    此致、
    Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    奇怪的是、如果您希望 LED 持续亮起、并且不使用 AFE IC 的 ADC 和使用您自己的 ADC、

    那么、您为什么需要 AFE IC?

    您不能只使用任何简单的电流源或电压+电阻器来打开 LED?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本上、我对利用产品的蓝色圆圈部分感兴趣(理想情况下、TX 部分只是一个 LED、没有任何控制块)

    我可以使用这些组件设计自己的 PCB、但如果可以直接使用  AFE4490SPO2EVM、速度会更快。

    这只是一个时间问题、 设计和制造我自己的定制 PCB 需要很长时间。

    谢谢、

    Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、请告诉我、

    您想要的是 ADC 之前的蓝色圆圈中的函数吗? 对吧?

    我们可能不支持这种方式或使用。

    我的建议可能是 、您可以先使用分立式组件和试验板构建 TIA、放大器和有源滤波器、然后使用示波器来采样和读取信号。 一旦您证明了概念并验证了它的所有功能、您就可以开始执行某些 PCBA 工作并再次重新验证和重新验证。

    之后、您可以决定是要进一步缩小尺寸还是使用其他其他功能、然后考虑购买 TI 的生物传感 EVM 进行评估、并重申实验和测试 V&V 数据收集和分析流程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 userid="517551" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195032/afe4490spo2evm-afe4490spo2evm-in-bypass-mode/4511478 #4511478"]

    您想要的是 ADC 之前的蓝色圆圈中的函数吗? 对吧?

    [/报价]

    正确。

    [引用 userid="517551" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195032/afe4490spo2evm-afe4490spo2evm-in-bypass-mode/4511478 #4511478">我的建议可能是 您可以先使用分立式组件和试验板构建 TIA、放大器和有源滤波器、然后使用示波器来采样和读取信号。 一旦您证明了概念并验证了它的所有功能、您就可以开始执行某些 PCBA 工作、然后再次重新验证和重新验证。


    是的、这应该是问题的关键。 唯一的问题是、我需要在非常短的时间(例如1个月)内准备好使用感应节点。 我非常确信、我  无法在如此短的时间内构建工作正常的电子产品(考虑到设计、组件选择/交付、V&V 任务)。 这就是我正在寻找现成可用的产品的原因。

    你有什么可以在我的情况下使用的东西吗? 此外、与 AFE4490SPO2EVM 相比、更简单的方法还可以、我仅选择 了 AFE4490SPO2EVM 、因为我在数据表中阅读了有关旁路模式的信息。

    最后一个选项是、我可以尝试  在旁路模式下利用 AFE4490SPO2EVM、但仅打开1个 LED (IR)。  在本例中、我只有 LED1采样和环境采样之间的交替、对吗? 我可以尝试 实现某种同步、但我需要关闭 LED2 (红色)、这是可行的吗?

    谢谢、

    Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以购买 EVM 来开始执行一些测试和评估、以了解其是否满足您的需求。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是我的想法。

    如果可以关闭  AFE4490SPO2EVM 上的 LED2 (需要您的确认、在时序控制窗口中、应该不再有"Sample LED2"和"Sample Ambient LED2")、我将选择这一种利用旁路模式的方法。

    谢谢、

    Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需不安装第二个 LED 或将 LED 电流设置为0即可。

    数据表第76页  

    图116

    表6.

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您的参考。

    设置 LED 电流= 0时、我没有清除这是否意味着"LED2"和"LED2环境"不再是时序控制架构的一部分(因此我只有2个插槽而不是每个周期4个)、或者是否分配了时序插槽 (因此每个周期由4个插槽组成)、但 LED2仅关闭。

    感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我不是很清楚,但我的问题是什么。

    设置 LED 电流= 0时、 我仍然对以下两个选项有疑问、我想对此进行澄清:

    1)  1)"LED2"和"LED2环境"不是时序控制架构的一部分(因此我只有2个插槽、而不是每个周期4个)

    2)"LED2"和"LED2环境" 已 分配时序时隙(因此每个周期由4个时隙组成)、但 LED2只是关闭

    我需要知道哪个选项是正确的选项、1)或2)。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我不太理解您的问题? 请您澄清一下您询问的内容吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

    在时序控制架构中、我们有4个不同的时隙(1个用于 LED1 ON、1个用于 LED2 ON、 2 个用于环境采样的空时隙)。

    如果我设置 LED2电流= 0、我是否应该有一个仅由2个时隙交替生成的架构(1个用于 LED1打开、1个用于环境采样)?

    或者、我是否总是有一个由4个时隙组成的架构、就在 LED2打开阶段、LED 关闭了?

    如果我想与  ADC_RDY 同步、 我需要知道每个脉冲重复帧是由4个还是2个时隙组成(因为我需要仅在 LED1打开期间采样、 因此、我需要知道我是必须每两次采样一次还是每四次采样一次)。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、经过一些考虑后、我们可能不支持您尝试执行的操作、因为这不是此 AFE4490的正常使用/操作。

    谢谢