This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6142-HT:ADS6142-HT 与 ADS6142

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS6142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190715/ads6142-ht-ads6142-ht-vs-ads6142

器件型号:ADS6142-HT
主题中讨论的其他器件: ADS6142

我们正在考虑将 ADS6142 ADC 用于我们的设计,并且我们需要高温版本,因此我们发现 ADS6142-HT 也可用,但仅限于裸片形式。

我想知道 ADS6142 (非 HT 器件)是否使用与 ADS6142-HT 相同的裸片。 这两个版本之间是否有任何其他差异?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshhad、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshhad、

    两个器件的裸片不同。 即使是这样、高温版本(仅裸片版本)也不必关心塑料封装的任何热限制、除非在塑料封装中进行测试、否则无法保证它在高温下工作。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的检查。 TI 是否有您可以与我们共享的 HT 版本(ADS6142-HT)的任何特性数据?

    或者、是否有关于  ADS6142-HT 与 ADS6142之间性能差异的报告?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim -我正在与 Harshhad 合作、为了缩小第二个问题的范围、HT 版本的芯片变化是否出于可靠性考虑或性能考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    Jim 是 OOO、他将在下周周二对此做出回应。

    如果我事先发现任何问题、我将作出回应。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katie、

    我们找不到任何与芯片变化相关的特性数据和/或报告。  我们*认为*裸片是相同的,数据表中包括了降额图,以便在更短的时间内实现更高的温度运行。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这非常有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我有一个相关的问题。 我们查看了 ADS6142-HT 功耗规格、现在数据表中的电源部分显示、210C 时的模拟电流为0.76mA。 由于标准器件上的85C 说明为84mA、这看起来是一个拼写错误。 您能确认该编号或单位是多少吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katie、

    您是否查看过最新的数据表? 随附的一个不列出85C、但范围为-40至125、两个电流数分别为0.76mA 和0.75mA。 请参见随附的。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ads6142_2D00_ht.pdf