主题中讨论的其他器件: ADS6142
我们正在考虑将 ADS6142 ADC 用于我们的设计,并且我们需要高温版本,因此我们发现 ADS6142-HT 也可用,但仅限于裸片形式。
我想知道 ADS6142 (非 HT 器件)是否使用与 ADS6142-HT 相同的裸片。 这两个版本之间是否有任何其他差异?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在考虑将 ADS6142 ADC 用于我们的设计,并且我们需要高温版本,因此我们发现 ADS6142-HT 也可用,但仅限于裸片形式。
我想知道 ADS6142 (非 HT 器件)是否使用与 ADS6142-HT 相同的裸片。 这两个版本之间是否有任何其他差异?
谢谢!
Katie、
您是否查看过最新的数据表? 随附的一个不列出85C、但范围为-40至125、两个电流数分别为0.76mA 和0.75mA。 请参见随附的。
此致、
Jim