This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:我想使用 DACEVM 的"811 mod&quot,我不想使用 J4连接到外部参考时钟。 我想像下图那样使用板载 VCXO 时钟模式(CMODE4)。 我想确认这些 PA 的设置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197919/dac38rf82evm-i-want-to-use-the-811-mod-of-the-dacevm-i-don-t-want-to-use-j4-to-connect-to-an-external-reference-clock-i-want-to-use-on-board-vcxo-clock-mode-cmode4-like-the-picture-below-i-would-like-to-confirm-the-settings-o

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVMLMK04828

您好!  

1、当我将数据速率设置为9G 时、 仍将显示以下对话框(HSDC pro)。如何操作?

2、我想使用 DACEVM 的"811 mod",我不想使用 J4连接到外部参考时钟。 我想像   下图那样使用板载 VCXO 时钟模式(CMODE4)。 我想确认这些参数的设置(关于片上 PLL、PLL2配置、时钟输出、时钟等)、如 h8.docpe.com/Download/021809390957/021809390957.html 下方的 PPT 所示 (Chase W)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小笛

    随附两个示例。 一个使用 LMK 作为 DAC 时钟源、另一个使用 LMK 作为 DAC PLL 基准。 两者均使用板载 VCXO (122.88MHz)作为主时钟源。 当尝试将 EVM 与 DAC PLL 和 LMK PLL 配合使用时、您的选项非常有限、因为 TSW14J57需要串行器/解串器速率/40的时钟、并且 VCXO = 122.88MHz 无法始终提供该时钟。 在这种情况下、需要第二个时钟源或 VCXO 需要更改。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_Fs_5F00_5898Msps_5F00_841_5F00_DAC_5F00_PLL_5F00_LMK_5F00_PLL.pptxe2e.ti.com/.../DAC38RF82EVM_5F00_On_5F00_board_5F00_VCXO_5F00_LMK_5F00_2949.12M.pptx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我是否可以这样做以使用811模式?我不知道如何设置时钟输出的参数。

    此致、

    小笛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但您需要为 J4提供1105.92MHz 外部时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    1 μ A、我,DACEVM 的"811 mod",我不想使用 J4连接到外部参考时钟。 我想像   下图那样使用板载 VCXO 时钟模式(CMODE4)。 我想确认这些参数的设置(关于片上 PLL、PLL2配置、时钟输出、时钟等)。  我不想使用任何外部时钟。如何操作?

    2,我想知道如何设置 时钟输出的参数?

    此致、

    小笛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在另一篇文章中提到的、您仅限于使用板载时钟模式时可以使用的频率。 您请求的频率不是可行的选择。 要设置参数、您必须首先了解 DAC PLL 需要哪些参考时钟以及 TSW14J57EVM 需要哪些频率。 识别这两者后、您需要查看 LMK04828是否只使用122.88MHz 板载振荡器即可创建这两个振荡器。  

    如果您不关心 DAC 频率、则可以使用我发送给您的两个示例来操作设置。