This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:FPGA 和 DAC37J82之间的 JESD204B 配置

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82EVM, DAC37J82, TI-JESD204-IP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1198531/ti-jesd204-ip-jesd204b-configuration-between-fpga-and-dac37j82

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:DAC37J82EVMDAC37J82

尊敬的 TI 团队:

我手上有两个 EVM TSW14J56+DAC37J82。  根据 DAC37J82EVM 用户指南、我可以成功完成快速入门设计。

我们对 DAC37J82使用 LMF=222配置。

在下一步中、我们希望在我们自己的原型中复制此 JESD204B 项目。 我们 现在使用的是 ZYNC7000 FPGA。

您能否告诉我您基于此快速入门设计的 JESD204B 配置? FPGA 和 DAC 端都很感激。

我们的设计中仍然需要 TI JESD204B IP。

此致、

Brooke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的另一点:

    在上面的示例配置中、我发现 FPGA GTX 参考时钟为153.6MHz (GTX_CLK_P/N)。 它是 DAC 采样率的一半(307.2M)。  

    此153.6MHz 时钟用于 JESD204B 参考 CLK。 您是否执行了此 CLK 的双精度操作、然后在 GTX 中使用它? 或者、您是否会使用153.6M 输入时钟与 FPGA 中的时钟树共享? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brooke、

    您请求的模式的 JESD 参数 DAC3XJ82_LMF_222如下所示、并显示在 GUI 的"快速入门"页面中。  

    LMFS = 2221 (有关其他信息、请参阅 DAC 数据表)

    K=10

    数据速率= 368.64MHz  

    串行器/解串器速率= 7.3728Gbps

    对于该模式、DAC37J82EVM 在 PLL 模式下使用 LMK、使用的 VCO 为2949.12MHz。 然后在 LMK 中对其进行分频、以提供 DAC 参考时钟和 FPGA 时钟。  

    可以在 DAC GUI 的 LMK 选项卡下查看 LMK 输出配置。

    可使用以下链接请求访问 TI-JESD204-IP: https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP 

    此致、

    David Chaparro