This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:电源复位

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199308/afe11612-sep-power-supply-reset

器件型号:AFE11612-SEP

在数据表的第8.1节中、显示"所有模拟块的默认状态均由断电寄存器(6Bh)确定。 在写入该寄存器之前、应该发出一个硬件复位来确保指定的值
器件操作。"  上电复位(第7.3.7.3节)是否涵盖上述建议的复位? 如果不需要、是否需要此复位、我们是否需要通过外部引脚启动复位、或者是否可以通过 SW 命令完成复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    严格来说、器件运行并不需要复位、但我们建议将其作为上电过程的一部分、以防止掉电事件的发生、而掉电事件无法保证完整的下电周期。  硬件或软件就足够了。  我建议使用 HW 方法。