请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE11612-SEP 在数据表的第8.1节中、显示"所有模拟块的默认状态均由断电寄存器(6Bh)确定。 在写入该寄存器之前、应该发出一个硬件复位来确保指定的值
器件操作。" 上电复位(第7.3.7.3节)是否涵盖上述建议的复位? 如果不需要、是否需要此复位、我们是否需要通过外部引脚启动复位、或者是否可以通过 SW 命令完成复位?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在数据表的第8.1节中、显示"所有模拟块的默认状态均由断电寄存器(6Bh)确定。 在写入该寄存器之前、应该发出一个硬件复位来确保指定的值
器件操作。" 上电复位(第7.3.7.3节)是否涵盖上述建议的复位? 如果不需要、是否需要此复位、我们是否需要通过外部引脚启动复位、或者是否可以通过 SW 命令完成复位?