This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:中的寄存器默认设置未出现在 GUI 中

Guru**** 2823175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189706/ads1261evm-register-default-setting-in-not-appearing-in-gui

器件型号:ADS1261EVM
Thread 中讨论的其他器件:ADS1261

您好!  

我已成功安装驱动程序和 GUI 软件。 我可以看到显示 Hardware Connected、但中未显示默认寄存器设置。 我使用默认跳线设置和 S1 -5V。

  

请帮我 解决这个问题。  

谢谢、

Ravi Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kumar:

    欢迎来到 E2E 论坛!  通常情况下、您看到的是 ADS1261EVM 的器件封装尚未安装、或者无法在文档目录中找到器件封装。  您是否同时安装了主应用程序和 ADS1261EVM 器件包(在  ADS1261EVM 工具页面上可找到称为 ADS1261EVM-DVCPKG)?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、它现在正在工作。 但我在 GUI 软件中看不到软件用户手册中提到的控制台选项卡。 在这里、我可以在软件中看到通道输出和相应的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我很高兴听到您取得了进展。  请务必查看 《ADS1261EVM 用户指南》中的材料。  对于控制台选项卡、默认情况下将其关闭。  有关"Console"选项卡的信息、请参阅  第8节中的《Δ-Σ ADC 评估软件用户手册》。  要启用选项卡,请转至 Options -> General 菜单并在其中启用。

    要收集数据并查看转换结果、您需要使用"数据分析"。  软件用户手册的第9节介绍了该工具。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    感谢您的回复和宝贵信息。 我只能在数据分析工具中看到 ADC 通道0信息。 EVM 板具有输入引脚 AIN9- AIN0、因此根据我的理解、它应该显示9个 ADC 通道。 我将输入 2.5伏连接到 EVM 的引脚 AIN7。 建议我 如何查看 ADC 值,并让我知道 软件是否也可以转换   ADC 输出的电压形式?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    感谢您的回复和宝贵信息。 我只能在数据分析工具中看到 ADC 通道0信息。 EVM 板具有输入引脚 AIN9- AIN0、因此根据我的理解、它应该显示9个 ADC 通道。 我将输入 2.5伏连接到 EVM 的引脚 AIN7。 建议我 如何查看 ADC 值,并让我知道 软件是否也可以转换   ADC 输出的电压形式?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我强烈建议阅读软件和 EVM 用户指南以了解 EVM 和 GUI 的操作。  有些 ADC 具有同步转换器、其中将显示多个转换、但 ADS1261不是其中之一。  您还将在 ADS1261数据表中看到、虽然 ADS1261具有许多输入和组合、但只有一个 ADC 可通过 ADC 前的输入多路复用器进行转换。  因此、ADS1261一次只能转换一个选定的输入通道、因此只显示一个结果。  此外、'ADC0'指示器与所选输入通道无关。  这只是固件到 GUI 的一个指示器、指示仅返回一个称为"ADC0"的通道数据集。  无论在多路复用器上选择何种输入、数据都将始终以'ADC0'的形式返回。

    Data Inspector 选项卡仅显示从 ADC 返回的结果代码。  可以将数据视为十进制或十六进制。  Time Domain (时域)选项卡将以代码或电压显示结果、并从下拉菜单中选择选项。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的支持。 我现在可以配置和操作 EVM。 请告诉我 ADS1261 SPI 客户端驱动程序是否可用于 Linux 内核。

    谢谢、

    Ravi Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kumar:

    我很高兴听到您正在使用 EVM 取得进展。  遗憾的是、我们没有适用于 ADS1261的 Linux 驱动程序。  但是 、有一个适用于 ADS124S08的 Linux 驱动 程序、可与 ADS1261示例"C"代码搭配使用以作为额外参考。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我对 imx8mm 控制器和 ADS1261 EVM 板有以下观察结果。

    案例1:我已将 SPI 时钟配置为5MHZ 和模式1、并使用短 MISO 和 MOSI 主器件线路进行测试、如下图所示。

     Loopback

    案例2:我正在将 ADS1261引脚连接到主器件(IMX8mm) SPI 引脚、并尝试从 ADS1261读取命令并从 ADS1261获取预期数据。 请注意、在本例中、我没有将 ADS1261的 MOSI 线路连接到主器件的 MISO 线路。

    案例3:我正在将 ADS1261引脚连接到主器件(IMX8mm) SPI 引脚,并尝试从 ADS1261读取命令,并遇到一些干扰,无法读取正确的数据。 请注意、在本例中、我已将 ADS1261的 MOSI 线路连接到主器件的 MISO 线路。

    下面是我的示例应用。

    静态 const char *设备="/dev/spidev0.0;
    静态 uint32_t mode =(SPI_MODE_1);
    静态 uint8_t 位= 8;
    静态 uint8_t lsb;
    静态 uint32_t 速度= 5000000;
    静态 uint16_t 延迟;


    静态空 pabort (const char * s)

       如果(errno !=0)
          镜;
       其他
          printf ("%s\n"、s);

       abort();


    静态空 do msg (int fd、int len)

       struct spi_oco_transfer   xfer[2];
       unsigned char      buf[32]、*bp;
       INT         状态;

       memset (xfer、0、sizeof xfer);
       memset (buf、0、sizeof buf);

       如果(len > sizeof buf)
          len =尺寸 buf;

       buf[0]= 0x06;
       buf[1]= 0x00;


       Xfer[0].TX_Buf =(无符号长整型) buf;
       Xfer[0].len = 2;

       Xfer[1].Rx_buf =(无符号长整型) buf;
       Xfer[1].len = 2;


       status = ioctl (fd、SPI_IOC_message (2)、xfer);
       如果(状态< 0){
          Perror ("SPI_IOC_MESSAGE");
          返回;
       }

       printf ("响应(%2d、%2d):"、len、status);
       for (bp = buf;len;len-)
          printf ("%02x"、* bp++);
       printf ("\n");




    静态空 dumpstat (const char *名称、int fd)

       int ret = 0;

       /*
       * SPI 模式
       *
       RET = ioctl (FD、SPI_IOC_WR_MODE、&MODE);
       如果(RET =-1)
          pabort ("无法设置 SPI 模式");

       RET = ioctl (FD、SPI_IOC_RD_MODE、&MODE);
       如果(RET =-1)
          pabort ("无法获得 SPI 模式");

       RET = ioctl (FD、SPI_IOC_WR_MODE32、&MODE);
       如果(RET =-1)
          pabort ("无法设置 SPI 模式");

       RET = ioctl (FD、SPI_IOC_RD_MODE32、&MODE);
       如果(RET =-1)
          pabort ("无法获得 SPI 模式");

       if (ioctl (fd、SPI_IOC_RD_LSB_FIRST、&lsb)< 0){
          perror ("SPI rd_lsb_py");
          返回;
       }

       /*
       每个字的位数
       *
       RET = ioctl (fd、SPI_IOC_WR_bits_per_word、&bits);
       如果(RET =-1)
          pabort ("无法为每个字设置位");

       RET = ioctl (fd、SPI_IOC_RD_bits_per_word、&bits);
       如果(RET =-1)
          pabort ("每个字不能获取位");

       /*
       *最大速度 Hz
       *
       RET = ioctl (FD、SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_Hz、&SPEED);
       如果(RET =-1)
          pabort ("无法设置最大速度 Hz");

       RET = ioctl (fd、SPI_IOC_RD_MAX_SPEED_Hz、&SPEED);
       如果(RET =-1)
          pabort ("无法获得最大速度 Hz");

       printf ("SPI 模式:0x%x\n"、模式);
       printf ("每个字的位数:%u\n"、位);
       printf ("最大速度:%u Hz (%u kHz)\n"、速度、速度/1000);




    int main (int argc、char ** argv)

       int      c;
       int      msglen = 2;
       int      fd;

       FD =开路(器件、O_RDWR);
       如果(FD < 0){
          镜("打开");
          返回1;
       }

       dumpstat (device、fd);


       Do_msg (fd、msglen);

       关闭(FD);

       返回0;

    我不确定在连接主器件的 MISO 线路时出现这种干扰的原因。 但是、每当我尝试读取环回 MISO 和 MOSI 线路时、它都会显示正确的数据。

    此致、

    Ravi Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kumar:

    我对你说的有点困惑。  示波器截图对我来说是相同的、正确的。  复位命令(0x06)在传输后被发送、并在 MISO 传输的第二个字节上回显为0x06。  您是否说该软件报告了不同的值?  如果是、会报告什么?

    此致、

    Bob B