This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7802:基于 CS 的设置/保持时序

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199798/dac7802-cs-based-setup-hold-timing

器件型号:DAC7802

您好!

我使用 CS 线路(在不同 CS 上升沿之间更改数据)作为时钟输入数据、而不是 WR 线路。  

数据表未描述 WRn 连接至低电平并且 CS_A/BN 被循环以加载数据的情况。

方框图显示 CS 和 WR 在时钟链时序方面在拓扑上是等效的。

对吗?

在使用 CS 加载数据时、是否应该使用不同的设置和保持值(与为 WRn 指定的值不同)?

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我想您正在讨论逻辑真值表中突出显示的情况、这是写入 DAC 的有效方法。

    在这种情况下、您只需遵循计时图中针对 CSA 和 CSB 线路显示的 T3和 T4。 我假设器件中有一些额外的逻辑将 CSA-B 与 WR 区分开来、但至少其中一个信号需要保持恒定、另一个信号需要上升沿才能根据真值表加载数据。  

    如果您使用 WR 信号、则 T5只是告诉您 WR 需要保持低电平30ns 才能识别上升沿并加载数据。  如果保持 WR 被拉至低电平、则无需更改 CSAA/B 的任何时序。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 WRn 始终连接低电平时、我将查找与片选相关的数据的设置和保持时间。 这不在数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    啊、我明白。 在 CSAA/B 的上升沿之后、T2的数据应该被保持、而在 CSA-B 的上升沿之前、设置 T1的数据应该被保持 使用 T3作为 CSA/B 最小脉冲宽度。

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Katlynne!

    我希望情况就是这样。

    我对该部分的时间没有其他问题。