Other Parts Discussed in Thread: DAC63004WCSP-EVM
主题中讨论的其他器件:DAC63004WCSP-EVM
大家好、我刚刚收到 DAC63204AEVM、但无法将其与 GUI 连接。 GUI 会显示 Interface Settings (接口设置)配置窗口,但没有任何配置选项可以正常使用。 我曾尝试在调整 EVM 上的跳线位置时同时使用 I2C 和 SPI 设置、但没有任何效果。
我还读过其他 E2E 文章、我看到当 EVM 连接时、我的设备管理器中显示了这两个 FT4222H USB 控制器。 我还看到两个 ini 文件都是在 ProgramData 目录中创建的。

我已经通过使用 DMM 检查电压和电阻器值完成了一些基本的调试工作、但无法检测到装配的任何明显错误。
我还卸载并重新安装了 GUI、但没有变化。 我还有其他什么办法可以尝试让这个 EVM 连接到 GUI、或者您知道有什么问题吗?
谢谢。
Jonathan