This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:DAC63204EVM 接口初始化错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63004WCSP-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1227319/dac63204evm-dac63204evm-interface-initialization-error

器件型号:DAC63204EVM
主题中讨论的其他器件:DAC63004WCSP-EVM

大家好、我刚刚收到 DAC63204AEVM、但无法将其与 GUI 连接。  GUI 会显示 Interface Settings (接口设置)配置窗口,但没有任何配置选项可以正常使用。  我曾尝试在调整 EVM 上的跳线位置时同时使用 I2C 和 SPI 设置、但没有任何效果。

我还读过其他 E2E 文章、我看到当 EVM 连接时、我的设备管理器中显示了这两个 FT4222H USB 控制器。  我还看到两个 ini 文件都是在 ProgramData 目录中创建的。

我已经通过使用 DMM 检查电压和电阻器值完成了一些基本的调试工作、但无法检测到装配的任何明显错误。  

我还卸载并重新安装了 GUI、但没有变化。  我还有其他什么办法可以尝试让这个 EVM 连接到 GUI、或者您知道有什么问题吗?

谢谢。
Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉后续发布了错误消息、但这是我尝试配置设备时显示的错误消息。  在进入演示模式之外、我无法通过此接口设置窗口和错误消息。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您分享错误消息。 GUI 似乎无法与 EVM 本身上的 FTDI 控制器通信。  

    是否在安装目录中看到突出显示的.dll 文件?

    另外一个同时尝试的建议是尝试下载另一个使用相同控制器的 GUI。 您可以尝试使用 DAC63004WCSP-EVM GUI、查看是否越过了该错误消息。

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我确实有这些 dll 文件、还试用了另一个 GUI、但总是得到相同的结果。  

    在进行其他几次 USB 电缆连接和断开连接以查看 GUI 是否会连接之后、我收到一个 Windows 警告、指出 USB 端口上发生了电涌、现在无法检测到 EVM、而且我也没有任何其他 USB 器件插入该端口。  所以看来 FTDI 芯片确实很糟糕。  

    我订购了一个新的 EVM、因为我不想冒损坏计算机 USB 端口的任何其他风险。

    谢谢。

    Jonathan