This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:精细增益范围

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1219124/adc12qj1600-fine-gain-range

器件型号:ADC12QJ1600

您好!

我在数据表中找不到任何关于"精细增益调整"寄存器设置范围的信息。

在9.5.7.71中、我可以看到这些寄存器有5个"可用"位、默认值为0x00。 但它们涵盖的范围是什么?

此致、

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    您是否正在尝试将满量程增益修整为某个值? 因为这是在系数中完成的。 如果您只是尝试调整满量程、可以通过以下寄存器地址来实现。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeraj:

    我需要单独调整 ADC12QJ1600的全部四个 ADC 通道。 我知道 FS_Range 寄存器、但它只存在一次、不会分别存在于四个 ADC 上。

    "精细增益调整"寄存器对我来说没有问题。 但在数据表中找不到此寄存器对增益值的"强烈"影响的任何指示。

    如果我们将"微调增益"寄存器设置为00001111b 或00010000b、增益会根据哪个因素进行更改?

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    这些寄存器通常在出厂时进行编程、以便匹配全部四个通道的增益。 是否要更改出厂增益并单独调整每个通道?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeray:

    是的、我们想使用它来调整/校准四个前端。  

    此致、
    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    精细增益调节范围为6.4mV、满量程范围为800mV。

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeray:

    感谢您提供的信息!

    此致、
    Andre