This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:ADC 输入端的电压衰减

Guru**** 2766225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225413/adc3683-voltage-attenuation-on-adc-input

器件型号:ADC3683
主题中讨论的其他器件: THS4551

您好、TI 专家。

我发现 ADC3683的输入端具有电压衰减。

单端输入电压为1.41V。 但 ADC 输出仅在1.28V 左右。

 FDA (THS4551)的输出正确、与0.24V 和1.65V 左右的仿真/计算结果相同。

但 VF3和 VF4上的电压衰减到0.29V 和1.57V (1.57-0.29=1.28V)、这与 MCU 读取的数据一致。

我拆分了 FDA 并测量了 VF3和 VF4之间的电阻、大约为7.8k、接近 数据表中显示的 ADC3683的差分 Rin (8k)。

但基于该电阻、我仍然无法解释衰减。

有人知道发生了什么事吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Follin

    衰减来自放大器输出与 ADC 输入之间的串联电阻。

    根据使用的值和频率、这个衰减可能或多或少、但会有一些差异。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我正在测试直流电压、因此不应将其调整为频率。

    我测量了 ADC 输入之间的电阻。

    因此1.41Vdc 的衰减量应为1.41V /(102+10*2+7.8k)*7.8k = 1.37V、与仿真结果完全相同。

    但1.41V 到1.28V 是一个很大的衰减、而且衰减的不可预测性听上去有点奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Follin

    直流或频率条件下、如果网络中的某些元件位于放大器的输出端和 ADC 的输入端之间、减去所有寄生压降、则会有一定的衰减。

    这并不奇怪、这是一个事实、您已经通过计算确认了这一点。

    如前所述、在较高频率、而不是直流时、损耗甚至会更大。

    此致、

    Rob