Other Parts Discussed in Thread: ADC3683, THS4551
主题中讨论的其他器件: THS4551
您好、TI 专家。
我发现 ADC3683的输入端具有电压衰减。
单端输入电压为1.41V。 但 ADC 输出仅在1.28V 左右。
FDA (THS4551)的输出正确、与0.24V 和1.65V 左右的仿真/计算结果相同。
但 VF3和 VF4上的电压衰减到0.29V 和1.57V (1.57-0.29=1.28V)、这与 MCU 读取的数据一致。
我拆分了 FDA 并测量了 VF3和 VF4之间的电阻、大约为7.8k、接近 数据表中显示的 ADC3683的差分 Rin (8k)。
但基于该电阻、我仍然无法解释衰减。
有人知道发生了什么事吗?