This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:无输出问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225410/dac37j82-no-output-issue

器件型号:DAC37J82

您好!

我的客户遇到一个问题、即他们设计的 DAC37J82没有输出。

他们在以下条件下使用 DAC37J82。

 - DAC 数据速率输入: 245.76Mhz

 -通道: 4 (LMF=421)

 -插值: 2.

 - DAC 输出速率: 491.52Mhz (DAC CLK 491.52Mhz )

 - FPGA JESD CLK : 245.76Mhz

 - JESD 线速率设置值:2.4576Ghz

 -注册设置

  

以下是他们检查的内容:

 - TX_Enable = 1 & ResetB = 1

 - SysRef P/N 输入(JESD_CORE clk / 64、0.96MHz)、警报00

 - DAC_SYNC 输出高电平(DAC -> FPGA SYNC 信号为高电平)

 - FPGA -> DAC 信号(眼图)

 -串行器/解串器 PLL 已锁定

 - 4通道对齐警报正常(0x64/0x65/0x66/0x67 : 0000).

1.他们还应该检查哪些其他条件来解决 DAC37J82无输出问题?

2.它们仅使用 IOUTx 的 A 和 D。 未使用的 B 和 C 悬空。 不将未使用的 IOUT 连接到 GND 的问题是否与无输出有关?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、e2e.ti.com/.../421_5F00_CHA_5F00_CHD.cfg

    对于 SYSREF、似乎它们具有错误的频率。 SYSREF =数据速率/(K *N)、其中 N 为任意整数。 您无法获得0.96MHz、请尝试使用 SYSREF = 1.536MHz 或0.7678MHz。 此时、假设它们将 K 设置为10。 我还附加了我们的设置使用的配置文件、以在 CHA 和 CHD 上获取输出。 当 CHB 和 CHC 悬空时、这应该不是问题。 只需将0x26写入地址0x1A、即可确保将其断电。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    客户根据您共享的寄存器修改了0x1A 和 CHA/CHD 路径设置、但问题未解决。

    对于 SYSREF、他们使用的 K 值为32。 因此、其计算公式如下。

         SYSREF = 2.4576GHz (线路速率)/(32 (K)* 80 (N))= 0.96MHz

    他们还通过 DAC 警报寄存器的 SYSREF 错误检查来验证没有错误。

    因此、他们认为以前的 SYSREF 频率设置没有问题。

    下面是客户正在使用的电路图。

     - RX4P/N 至 RX7P/N 不使用

    e2e.ti.com/.../dac37j82_5F00_cropped.pdf

    请检查电路是否有任何问题。

    请告知应检查哪些其他事项以解决此问题。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    它们将睡眠输入引脚连接至高电平。 需要将其连接到低电平。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆

    连接到睡眠引脚的上拉电阻器为 NC、如下所示。 根据数据表、可以将其保持断开状态。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    请客户按照随附文档中的步骤验证 DAC 是否可以仅使用内部 NCO 生成输出音调。 这将检查时钟、电源和 SPI 接口。 如果它们能够获得输出、则问题可能与 FPGA 的 JESD 接口有关。   

    此致、

    吉姆

    e2e.ti.com/.../NCO-only-test.docx