您好!
我的客户遇到一个问题、即他们设计的 DAC37J82没有输出。
他们在以下条件下使用 DAC37J82。
- DAC 数据速率输入: 245.76Mhz
-通道: 4 (LMF=421)
-插值: 2.
- DAC 输出速率: 491.52Mhz (DAC CLK 491.52Mhz )
- FPGA JESD CLK : 245.76Mhz
- JESD 线速率设置值:2.4576Ghz
-注册设置

以下是他们检查的内容:
- TX_Enable = 1 & ResetB = 1
- SysRef P/N 输入(JESD_CORE clk / 64、0.96MHz)、警报00
- DAC_SYNC 输出高电平(DAC -> FPGA SYNC 信号为高电平)
- FPGA -> DAC 信号(眼图)
-串行器/解串器 PLL 已锁定
- 4通道对齐警报正常(0x64/0x65/0x66/0x67 : 0000).
1.他们还应该检查哪些其他条件来解决 DAC37J82无输出问题?
2.它们仅使用 IOUTx 的 A 和 D。 未使用的 B 和 C 悬空。 不将未使用的 IOUT 连接到 GND 的问题是否与无输出有关?
谢谢你。
JH