This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600QML-SP:VIN+、VINL-、VinQ+和 VinQ-引脚相对于+VA 和 GND 的绝对最小和最大输入电压是多少

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225793/adc12d1600qml-sp-what-is-the-absolute-min-and-maximum-input-voltage-to-pins-vinl-vinl--vinq-and-vinq--with-respect-to-va-and-gnd

器件型号:ADC12D1600QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMH5401

我们在设计中使用了 ADC12D1600ML A/D 转换器。  它由  与 ADC12D1600ML 交流耦合的 LMH5401射频差分放大器驱动。

在一次会议上提出了一个问题、即 ADC12D1600ML 差分输入引脚 Vinl+/Vinl-  和 VinQ+/VinQ-的绝对最小和最大输入电压是多少 。  我们团队的一位工程师表示他们参加了一个团队会议、TI 技术支持人员表示最大电压为0.5V。  但我想他的用意是、为了保持在转换器范围内、不能超过0.5V。

但我们的真正问题是引脚 Vinl+、Vinl-、VinQ+和 VinQ-相对于+VA 和 GND 的绝对最小和最大输入电压是多少、以防止损坏转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    此处是带有绝对最大额定值的数据表中的切口。  

    此致、

    Neeraj