请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DL3200 我们 正在 尝试 使用 时间戳 功能 来 同步 两个 通道。
我们 使用 以下 寄存器:
0x03B => 设置 为 0x01
0x160 => 设置 为 0x01 、 需要 设置 SYNC_RECV_EN
0x204 => 设置 为 0x02
0x205 => 设置 为 0x02 、 SYNC 取消置位
我们 必须 设置 SYNC_RECV_EN 位 = 1; 但 我们 无法 在 任何 上述 寄存器中找到它。
请尽快 澄清一下