This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:ADC12DL3200

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225332/adc12dl3200-adc12dl3200

器件型号:ADC12DL3200

我们 正在 尝试  使用 时间戳 功能  来 同步 两个 通道。

我们  使用 以下 寄存器:

0x03B => 设置 为 0x01

0x160 => 设置 为 0x01 、   需要   设置 SYNC_RECV_EN

0x204 => 设置 为 0x02

0x205 => 设置 为 0x02 、 SYNC  取消置位

我们 必须  设置 SYNC_RECV_EN 位 = 1; 但 我们  无法     在 任何 上述 寄存器中找到它。

请尽快 澄清一下  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumya,

    这是数据表中的一个拼写错误。 SYNC_RECV_EN 应调用为 TMSTP_RECV_EN。

    此致、

    吉姆