This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400

Guru**** 2583895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P29, ADS62P49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221953/tsw1400evm-tsw1400

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: ADS62P49、ADS62P29

我想使用 tsw1400来表征12位 ADC。 我已将时钟 输出连接到 J1的引脚39上、所有数据线路都连接到 TSW1400 J1的35至13上。 捕获之后、我看到了非常差的 SFDR。 可能的原因是什么以及如何改进它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您能否告知我们您正在使用哪种 ADC 或 DAC 来连接 TSW1400EVM?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    我使用 ADS62P49 CMOS 接口。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    这是 TI EVM 还是您定制的 ADC 板? 如果是 TI EVM、如何配置跳线? 输入时钟和输入音调的频率和振幅是多少? 您是否可以发送 HSDC Pro 的屏幕截图以显示错误的 SFDR?  

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这是我自己的定制 ADC 板、具有与  ADS62P49 CMOS 类似的 CMOS 输出。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    ADS62P49是一款14位器件。 数据应从 J1的引脚35连接到引脚9。 如果您使用的是 ADS62P29 12位器件、请将数据引脚从 J1的引脚31连接到9。 对于该系列器件、HSDC Pro 在使用小于14位时使用 MSB 的位。   

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将引脚从31 (MSB)连接到9 (LSB)。 甚至现在我的 SFDR 也很差。 我的时钟频率是5.24288M、输入信号频率是450.16K。 信号强度为10dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -7069,8191,通道数,2,,
    -8089、8191、、Number of Bits、14、、
    -5665、8191、ADC 输出数据速率、5.24288MHz、
    -7273,8191、、、、、
    -7037,8191,详细信息,信道1,信道2,
    -4893,8191、min、3.00、16383.00代码
    -1841、191、最大值、15407.00、16383.00代码
    2819、8191、ST Dev、5461.94、0.00、代码
    5651,8191、平均值、6711.58、16383.00、代码
    6175、8191、RMS、5658.97、8191.00、代码
    6287、8191、Peak to Peak、15405.00、1.00、Codes.
    3719、8191、PAR、2.68、-INF、dB
    -8189,8191、、、、、
    -7925、8191、、、、、
    -7409,8191、、、、、
    -669,8191、、、、、
    -8181,191、、、、、
    -3325、8191、、、、、
    99,8191、、、、、、
    4147、8191、、、、、
    6543、8191、、、、、
    715、8191、、、、、、
    3、8191、、、、、
    -5965、8191、、、、、
    -1485、8191、、、、、
    -4813、8191、、、、、
    -6973,8191、、、、、、
    -8189,8191、、、、、
    -5501,8191、、、、、
    -8061、191、、、、、
    1947,8191、、、、、
    4195、8191、、、、、
    6659、8191、、、、、
    6811、8191、、、、、
    4619、8191、、、、、
    -7025、8191、、、、、
    -3705、8191、、、、、
    -575757,8191,,,,,

    这是我捕获的一小块数据、为什么此数据为负并且只有一个时间戳值8191? 这些数据点不平滑、为什么会如此?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用12位、因此数据大小应为4096、但捕获的数据点为69632。 为什么有这么多的数据采集点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将使 ADC 输入饱和。 请注意、您的基本值是1.113dBFS。 尝试通过降低输入音调上的振幅来将其保持在低于-1dBFS 的水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我也尝试了0dBm 和-5dBm 输入音调。 就可以获得类似的 SFDR 结果。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送三种可用模式下 ADC 输出的屏幕截图:位、代码和实数 FFT。 这可能会提供更多信息。 确保放大代码、以便我们可以看到正弦波是什么样子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请查看随附的屏幕截图。 它们具有0dBm 的输入信号强度。

        

    在代码完整映像中、您可以看到总数约为10.5K、但捕获值应为4096、因为我仅使用12位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用并行编程接口、则启用数字斜坡测试图形并发送位和代码屏幕快照。 这将告诉您 ADC 输出和 FPGA 输入之间的时序是否正确。

    确保启用低速模式、因为您的输入时钟低于80MSPS。

    确保输入时钟具有足够的振幅。

    确保在电源和时钟存在后执行复位。

    如果时序不良、请尝试使用寄存器0x44来调整与输出数据相关的输出时钟。   

    ADC 输出数据和时钟布线需要多长时间? 如果这些值很长、则可能需要添加缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何启用低速模式?

    如何验证第1点和第3点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SPI 接口启用低速模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明一下步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表"串行接口"的第15页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 EVM 用户指南中找不到。 如果您参考的是其他文档、请分享该链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    细节和指导。 请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../ads62p49.pdf